こんにちは。NoMaYです。別スレッドでRL78 nextに関して長期に書いていたわけですし、買ったなら黙っているのもアレかな、と思いましたので投稿します。RenesasさんからStrategy Updateが発表されましたねjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum13/6192/renesas-strategy-update/37890#37890ボードの形状は、まるっきりArduino、ですね。また、ボードのUMに書かれていたのですが、将来、Arduino IDEでもボードをサポートする予定らしいです。また、RL78/G13,14,11,10,12のようにCS+でシミュレータGUIが起動しましたね。まだ、空のコードしか作ってないのと、あと、CS+をインストールしてもRL78/G23シミュレータのリリースノートが含まれていなかったので、ちょっと五分五分の可能性?、というところですが、内蔵周辺機能のシミュレーションが出来るかも知れません。また、上のスレッドでもFujitaさんが書かれていましたが、従来のRX231によるオンボードエミュレータではなくて、USB−シリアル変換チップ(FT232RQ)によるオンボードエミュレータに変更されてました。これで、RFPでのプログラミングと、CS+/e2 studioでのデバッグと、ターミナルソフト(TeraTermなど)によるUART通信と、これら3つのことが出来るみたいです。(きっと、これらは排他使用かな、と思います。)
チョコです。
やっと、ボードを入手して、環境を構築しました。
コード生成に慣れていたので、SCは慣れるまで少しかかりそうです。
SCでは、コード生成ではできなかった割り込みで使用するレジスタバンクを設定できるようです。
最低限のプログラムでLチカを作ってみました。
タイマを2本使って、250msと500msのインターバル・タイマを設定し、そこでLEDを反転させるだけです。
main関数も初期化後は…
NoMaYさん
シェルティです、こんにちは。
情報展開ありがとうございます。
今回ArduinoライブラリのRL78/G23-64p Fast Prototyping Board向けの移植を担当しました。
クイックスタートガイドではLEDチカチカまでですが、ArduinoライブラリとしてはIICやUARTなど頻出の機能をひととおりサポートしています。ペリフェラル制御やBSPはスマートコンフィグレータで生成しています…
こんにちは。NoMaYです。あのe2 studioの変な挙動ですけれど、.cprojectと*.launchファイルの内容をエディタで直接弄って調べた印象では、デバイスの名前が R5F で始まっているとランチバーでのビルドやデバッガ起動でのデバイス名チェックはデバイスの名前の末尾の何文字かを切って比較しているっぽいですね。今回、デバイスの名前が R7F で始まるようになってその処理が働かなくなったっぽいですね。更にややこしいのは、従来の RL78 のプロジェクトではそもそもデバイスの名前の末尾がカットされて.cprojectに入っていることですね。
従来のRL78: RL78/G14 → (例) R5F104ML (そもそもデバイス名の末尾がここで切れている)従来のRX: RX72N → (例) R5F572NNHxFB (R5Fなのでランチバーでのデバイス名チェックで末尾の xFB は切ってチェックされる)
今回のRL78: RL78/G23 → (例) R7F100GLGxFB (R7Fなのでランチバーでのデバイス名チェックで末尾の xFB が込みでチェックされてしまう)
自分でも身に覚えのあるバグのタイプなのですけれども、誰にも気付かれずにリリースされてしまうとは、、、(何となくe2 studioではテストとか評価とかのフェーズ無しにリリースされているのだろうと思いますが(自分だけでなくそう思っている人は多いのでは)、さすがにこれが誰にも気付かれなかったというのは、、、)e² studio 2021-04 バグ一覧www2.renesas.eu/_custom/software/ree_eclipse/e2studio8/docs/releasenotes/2021_04/openissues.htm