こんにちは。NoMaYです。別スレッドでRL78 nextに関して長期に書いていたわけですし、買ったなら黙っているのもアレかな、と思いましたので投稿します。RenesasさんからStrategy Updateが発表されましたねjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum13/6192/renesas-strategy-update/37890#37890ボードの形状は、まるっきりArduino、ですね。また、ボードのUMに書かれていたのですが、将来、Arduino IDEでもボードをサポートする予定らしいです。また、RL78/G13,14,11,10,12のようにCS+でシミュレータGUIが起動しましたね。まだ、空のコードしか作ってないのと、あと、CS+をインストールしてもRL78/G23シミュレータのリリースノートが含まれていなかったので、ちょっと五分五分の可能性?、というところですが、内蔵周辺機能のシミュレーションが出来るかも知れません。また、上のスレッドでもFujitaさんが書かれていましたが、従来のRX231によるオンボードエミュレータではなくて、USB−シリアル変換チップ(FT232RQ)によるオンボードエミュレータに変更されてました。これで、RFPでのプログラミングと、CS+/e2 studioでのデバッグと、ターミナルソフト(TeraTermなど)によるUART通信と、これら3つのことが出来るみたいです。(きっと、これらは排他使用かな、と思います。)
チョコです。
やっと、ボードを入手して、環境を構築しました。
コード生成に慣れていたので、SCは慣れるまで少しかかりそうです。
SCでは、コード生成ではできなかった割り込みで使用するレジスタバンクを設定できるようです。
最低限のプログラムでLチカを作ってみました。
タイマを2本使って、250msと500msのインターバル・タイマを設定し、そこでLEDを反転させるだけです。
main関数も初期化後は…
NoMaYさん
シェルティです、こんにちは。
情報展開ありがとうございます。
今回ArduinoライブラリのRL78/G23-64p Fast Prototyping Board向けの移植を担当しました。
クイックスタートガイドではLEDチカチカまでですが、ArduinoライブラリとしてはIICやUARTなど頻出の機能をひととおりサポートしています。ペリフェラル制御やBSPはスマートコンフィグレータで生成しています…
こんにちは。NoMaYです。例のe2 studioのLLVM-RL78(と実はやむを得ずICCRL78(と追加のGNURL78))のプロジェクトの変な挙動(普通にランチバーからビルドしようとしたり、普通にランチバーからデバッガを起動しようとしたりすると、警告ダイアログが毎回ポップアップ表示されてしまう)の件は、.cprojectファイル内のデバイス名データを少し弄ってポップアップ表示されないようにすることにしました。(さすがに毎回ポップアップ表示されるのは邪魔なので。) ただ、副作用として、RL78スマートコンフィグレータプラグインの場合(つまりe2 studioでの場合)に、以下の警告が表示されるようになります。*.scfgファイル内にはちゃんとしたデバイス名データが格納されていて、それと整合していないことをユーザに伝えるためだけのようですので、弊害を引き起こすことは無さそうです。毎回ポップアップ表示される警告ダイアログ(再掲載)画面コピーその警告ダイアログを抑止しようとした副作用として表示される警告(ポップアップ表示されるのでは無い)画面コピー