こんにちは。NoMaYです。別スレッドでRL78 nextに関して長期に書いていたわけですし、買ったなら黙っているのもアレかな、と思いましたので投稿します。RenesasさんからStrategy Updateが発表されましたねjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum13/6192/renesas-strategy-update/37890#37890ボードの形状は、まるっきりArduino、ですね。また、ボードのUMに書かれていたのですが、将来、Arduino IDEでもボードをサポートする予定らしいです。また、RL78/G13,14,11,10,12のようにCS+でシミュレータGUIが起動しましたね。まだ、空のコードしか作ってないのと、あと、CS+をインストールしてもRL78/G23シミュレータのリリースノートが含まれていなかったので、ちょっと五分五分の可能性?、というところですが、内蔵周辺機能のシミュレーションが出来るかも知れません。また、上のスレッドでもFujitaさんが書かれていましたが、従来のRX231によるオンボードエミュレータではなくて、USB−シリアル変換チップ(FT232RQ)によるオンボードエミュレータに変更されてました。これで、RFPでのプログラミングと、CS+/e2 studioでのデバッグと、ターミナルソフト(TeraTermなど)によるUART通信と、これら3つのことが出来るみたいです。(きっと、これらは排他使用かな、と思います。)
チョコです。
やっと、ボードを入手して、環境を構築しました。
コード生成に慣れていたので、SCは慣れるまで少しかかりそうです。
SCでは、コード生成ではできなかった割り込みで使用するレジスタバンクを設定できるようです。
最低限のプログラムでLチカを作ってみました。
タイマを2本使って、250msと500msのインターバル・タイマを設定し、そこでLEDを反転させるだけです。
main関数も初期化後は…
NoMaYさん
シェルティです、こんにちは。
情報展開ありがとうございます。
今回ArduinoライブラリのRL78/G23-64p Fast Prototyping Board向けの移植を担当しました。
クイックスタートガイドではLEDチカチカまでですが、ArduinoライブラリとしてはIICやUARTなど頻出の機能をひととおりサポートしています。ペリフェラル制御やBSPはスマートコンフィグレータで生成しています…
こんにちは。NoMaYです。RFPでRL78/G23をブランクにしてe2 studioでデバッガを起動しようとしたらエラーになってしまいました。理由は明日朝にでも。(なお、CS+では何のトラブルも無くデバッガが起動することは言うまでも無いでしょう。ハハハ。)画面コピー (RFPに関しては切り貼りしています)
こんにちは。NoMaYです。ブランクのRL78/G23でe2 studioのデバッガが起動しなかったのは、e2 studioで表示されたエラーメッセージの内容が実情とあっていなくて、以下の設定がe2 studioの想定通りでは無かったことによるものですね。これは、CS+では何のトラブルも無くデバッガが起動するかもしれないが、ウチは(e2 studioでは)こうするものですよ、という文化/慣習の違いだと言われれば引き下がるしかないかなぁ、とも思うのですが、エラーメッセージの内容は見直しの余地ありかと思うのです。以下、画面コピーです。実は、こっちの設定がe2 studioの想定通りでは無かった、ことによるものですねただ、この設定は常用するもので無いことはe2 studioの人達も認識しているようで設定を後で変えるようアドバイスされますね