RL78/G23 Fast Prototyping Boardを買いました

こんにちは。NoMaYです。

別スレッドでRL78 nextに関して長期に書いていたわけですし、買ったなら黙っているのもアレかな、と思いましたので投稿します。

RenesasさんからStrategy Updateが発表されましたね
japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum13/6192/renesas-strategy-update/37890#37890

ボードの形状は、まるっきりArduino、ですね。また、ボードのUMに書かれていたのですが、将来、Arduino IDEでもボードをサポートする予定らしいです。また、RL78/G13,14,11,10,12のようにCS+でシミュレータGUIが起動しましたね。まだ、空のコードしか作ってないのと、あと、CS+をインストールしてもRL78/G23シミュレータのリリースノートが含まれていなかったので、ちょっと五分五分の可能性?、というところですが、内蔵周辺機能のシミュレーションが出来るかも知れません。また、上のスレッドでもFujitaさんが書かれていましたが、従来のRX231によるオンボードエミュレータではなくて、USB−シリアル変換チップ(FT232RQ)によるオンボードエミュレータに変更されてました。これで、RFPでのプログラミングと、CS+/e2 studioでのデバッグと、ターミナルソフト(TeraTermなど)によるUART通信と、これら3つのことが出来るみたいです。(きっと、これらは排他使用かな、と思います。)

Parents Reply
  • こんにちは。NoMaYです。

    今のRenesas Flash Programmer (RFP)にはLinux上で動作するコマンドライン版RFPと同仕様のWindows10上で動作するもう1種類のコマンドライン版RFPが同梱されているのですけど、そちらでもRL78/G23 64p Fast Prototyping Boardへダウンロード出来ました。(最初、ドキュメントを見た時に、libusbが必要と書かれている箇所以降は読んでいませんでした、、、)

    [追記]

    あぁっ、libusbが必要だったのはLinuxでのことであって、Windows10ではもともと不要だったのかも知れません、、、

    画面コピー(3枚)



     

Children
No Data