こんにちは。NoMaYです。別スレッドでRL78 nextに関して長期に書いていたわけですし、買ったなら黙っているのもアレかな、と思いましたので投稿します。RenesasさんからStrategy Updateが発表されましたねjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum13/6192/renesas-strategy-update/37890#37890ボードの形状は、まるっきりArduino、ですね。また、ボードのUMに書かれていたのですが、将来、Arduino IDEでもボードをサポートする予定らしいです。また、RL78/G13,14,11,10,12のようにCS+でシミュレータGUIが起動しましたね。まだ、空のコードしか作ってないのと、あと、CS+をインストールしてもRL78/G23シミュレータのリリースノートが含まれていなかったので、ちょっと五分五分の可能性?、というところですが、内蔵周辺機能のシミュレーションが出来るかも知れません。また、上のスレッドでもFujitaさんが書かれていましたが、従来のRX231によるオンボードエミュレータではなくて、USB−シリアル変換チップ(FT232RQ)によるオンボードエミュレータに変更されてました。これで、RFPでのプログラミングと、CS+/e2 studioでのデバッグと、ターミナルソフト(TeraTermなど)によるUART通信と、これら3つのことが出来るみたいです。(きっと、これらは排他使用かな、と思います。)
チョコです。
やっと、ボードを入手して、環境を構築しました。
コード生成に慣れていたので、SCは慣れるまで少しかかりそうです。
SCでは、コード生成ではできなかった割り込みで使用するレジスタバンクを設定できるようです。
最低限のプログラムでLチカを作ってみました。
タイマを2本使って、250msと500msのインターバル・タイマを設定し、そこでLEDを反転させるだけです。
main関数も初期化後は…
NoMaYさん
シェルティです、こんにちは。
情報展開ありがとうございます。
今回ArduinoライブラリのRL78/G23-64p Fast Prototyping Board向けの移植を担当しました。
クイックスタートガイドではLEDチカチカまでですが、ArduinoライブラリとしてはIICやUARTなど頻出の機能をひととおりサポートしています。ペリフェラル制御やBSPはスマートコンフィグレータで生成しています…
こんにちは。NoMaYです。e2 studio上から簡単な操作でコマンドライン版RFPを起動するやり方が何か無いものかと試していたところ、とんち的ではありますけれど、まあまあ楽ちんなやり方があったことに気付きました。e2 studio上で作成したプログラムをデバッグする時に通常Debug Configurationでデバッガを起動してプログラムを書き込みますけれど(そしてそのままデバッグ作業に入りますけれど)、以下の画面コピーのようにRun Configurationの1つとして本来はWindows/Linux/MacOS等でネイティブアプリケーションを開発する為に用意されている機能をコマンドライン版RFPを起動する目的で使うというやり方です。楽ちんな点は以下の点です。(1) ランチバーの右向き三角ボタンからコマンドライン版RFPを起動してプログラムを書き込むことが出来る(2) コマンドライン版RFPの起動前に自動的にビルドが実行される(3) コマンドライン版RFPの起動後に自動的に書き込んだプログラムが実行されるそれでもなお面倒くさい点は以下の点です。(といってもRL78/G23 64p FPBのFT232RQでシリアル通信する場合のことですけれど)(A) e2 studioのTerminal viewとは連携しないので書き込み前後でTerminal viewの切断/接続のボタン操作が毎回必要になる[追記]ビルドがエラーになっていてもコマンドライン版RFPを起動しようとしてしまいますね、、、[ここまで追記]以下、e2 studioの画面コピーです。(プロジェクトのファイル一式をGitHub上の私のリポジトリに後日置きます。)Run Cofigurationでコマンドライン版RFPを起動するやり方の設定例ランチバーの右向き三角ボタンを押すとビルド→書き込み→実行の一連の処理が行われるRL78/G23 64p FPBのFT232RQでシリアル通信する場合のe2 studioのTerminal viewの接続時の設定例