こんにちは。NoMaYです。別スレッドでRL78 nextに関して長期に書いていたわけですし、買ったなら黙っているのもアレかな、と思いましたので投稿します。RenesasさんからStrategy Updateが発表されましたねjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum13/6192/renesas-strategy-update/37890#37890ボードの形状は、まるっきりArduino、ですね。また、ボードのUMに書かれていたのですが、将来、Arduino IDEでもボードをサポートする予定らしいです。また、RL78/G13,14,11,10,12のようにCS+でシミュレータGUIが起動しましたね。まだ、空のコードしか作ってないのと、あと、CS+をインストールしてもRL78/G23シミュレータのリリースノートが含まれていなかったので、ちょっと五分五分の可能性?、というところですが、内蔵周辺機能のシミュレーションが出来るかも知れません。また、上のスレッドでもFujitaさんが書かれていましたが、従来のRX231によるオンボードエミュレータではなくて、USB−シリアル変換チップ(FT232RQ)によるオンボードエミュレータに変更されてました。これで、RFPでのプログラミングと、CS+/e2 studioでのデバッグと、ターミナルソフト(TeraTermなど)によるUART通信と、これら3つのことが出来るみたいです。(きっと、これらは排他使用かな、と思います。)
チョコです。
やっと、ボードを入手して、環境を構築しました。
コード生成に慣れていたので、SCは慣れるまで少しかかりそうです。
SCでは、コード生成ではできなかった割り込みで使用するレジスタバンクを設定できるようです。
最低限のプログラムでLチカを作ってみました。
タイマを2本使って、250msと500msのインターバル・タイマを設定し、そこでLEDを反転させるだけです。
main関数も初期化後は…
NoMaYさん
シェルティです、こんにちは。
情報展開ありがとうございます。
今回ArduinoライブラリのRL78/G23-64p Fast Prototyping Board向けの移植を担当しました。
クイックスタートガイドではLEDチカチカまでですが、ArduinoライブラリとしてはIICやUARTなど頻出の機能をひととおりサポートしています。ペリフェラル制御やBSPはスマートコンフィグレータで生成しています…
こんにちは。NoMaYです。ルネサスさんが最近リリースした「クイックコネクトIoT」のPmod タイプ6AのセンサボードはDigiKey+マルツさんで購入出来るようですね。さて、RL78/G23-64p Fast Prototyping Boardで、これらのセンサボードを使うには、、、「ルネサスは宝の山」、ウイニングコンボの仕掛け人が放つ新たな戦略とは - MONOist組み込み開発 インタビューmonoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/2108/27/news068_2.html#l_sp_210827renesas_09.jpg「クイックコネクトIoTでは、ウイニングコンボと同様にソフトウェア開発の負荷を可能な限り低減するための仕組みも用意している。まず、新たに提供するタイプ6Aに準拠したPmodセンサーモジュールは検証済みのソフトウェアパッケージを提供する。具体的には、共通のソフトウェアAPIとHAL(Hardware Abstraction Layer)のコードを再定義してルネサスの統合開発環境である「e2 studio」に組み込んでおり、GUIを通してセンサーを選択し、後は数行のコードを書くだけでセンサーモジュールが利用可能になる。また、従来はソフトウェア開発の負荷だけでなくセンシングの品質が確保できないことも課題になっていたが、今回のソフトウェアパッケージはルネサスで検証済みなのでセンシング品質も安定する。」マルツオンラインで検索www.marutsu.co.jp/GoodsListNavi.jsp?category=1100190009&key=Renesas&page=1&perpage=100&sort_order=cheap_order例PMOD DAUGHTER CARD FOR HS3001 FL【US082-HS3001EVZ】www.marutsu.co.jp/pc/i/41240660/他【US082-ZMOD4410EVZ】PMOD DAUGHTER CARD FOR ZMOD4410【US082-ZMOD4510EVZ】PMOD DAUGHTER CARD FOR ZMOD4510 【US082-ZMOD4450EVZ】PMOD DAUGHTER CARD FOR ZMOD4450【US082-OB1203EVZ】PMOD DAUGHTER CARD FOR OB1203 PP【US082-FS2012EVZ】PMOD DAUGHTER CARD FOR FS2012 FL クイックコネクトIoT プラットフォーム 製品ページwww.renesas.com/jp/ja/solution/technologies/quick-connect-iotセンサソフトウェア ミドルウェア 製品ページwww.renesas.com/jp/ja/software-tool/sensor-software「本ソフトウェアは、ルネサスセンサ製品の制御及び計測データ取得を行います。本ソフトウェアは、センサミドルウェアレイヤーとI2Cコミュニケーションミドルウェアレイヤーで構成されます。●センサミドルウェア :センサを制御するAPI関数を提供●I2Cコミュニケーションミドルウェア:マイコンに依存するI2C通信インタフェース仕様の差異を吸収この二つのレイヤーを組み合わせて使用することで、マイコンの種類やI2C通信インタフェースの制御方法を意識することなく、簡単かつ短期間にルネサスセンサの応用製品を開発することが可能になります。」RAファミリ、RXファミリ、RL78ファミリ HS300xサンプルソフトウェアマニュアル アプリケーションノートR01AN5897JJ0101 Rev.1.01 August 16.21www.renesas.com/jp/ja/document/apn/hs300x-sample-applicationPage 1 of 76 「要旨本アプリケーションノートでは、RA ファミリ、RX ファミリ、RL78 ファミリで動作するHS300x 湿度・温度センサーのサンプルソフトウェアについて説明します。動作確認デバイスRA6M4 グループRX65N グループRL78/G14 グループ商標・他社TMFreeRTOSTM とFreeRTOS.orgTM はAmazon Web Serices, Inc.の登録商標です。Microsoft® Azure RTOS は米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。」
こんにちは。NoMaYです。> さて、RL78/G23-64p Fast Prototyping Boardで、これらのセンサボードを使うには、、、PMOD DAUGHTER CARD FOR HS3001 FL【US082-HS3001EVZ】に関しては、回路図を見ると、1列分(かつ連続の4ピン)しか必要ないようですので、秋月電子さんで販売されている、この電子工作便利商品で、RL78/G23-64p Fast Prototyping BoardのArduinoソケットと繋げば、とりあえず間に合わせられそうな気がしました、、、1×10Pメス/10Pオス(分岐) 2.54mmピッチ コネクタ付ケーブル 20cm長akizukidenshi.com/catalog/g/gC-09730/[追記]これも何か面白そうです。(これも1列分しか必要ないようです。でもIRQが1ピン追加で必要です。) なお、指置き台も3Dプリント製のものが付属するもよう、、、[追記その2]→あぁっ、サンプルコードが無いのか、、、US082-OB1203EVZ酸素飽和度・近接・照度・カラーセンサ PmodTMボード(ルネサス Quick-Connect IoT)www.renesas.com/jp/ja/products/sensor-products/biosensors/us082-ob1203evz-pulse-oximetry-proximity-light-and-color-sensor-pmod-board-renesas-quick-connect-iotPMOD DAUGHTER CARD FOR OB1203 PP【US082-OB1203EVZ】www.marutsu.co.jp/pc/i/41240663/
Pmodではないですが、HS3001をG14FPBのIICA0に接続して駆動した例がI2Cバス制御(Arduino API)としてAPNが出ていますね。(R01AN5794JJ0100)
ちなみに、G14FPBのPmodコネクタは標準のPmodとSCLとSDAが逆になっているので、そのままは標準のPmodのボードは接続できないはずなのですが、「HS300xサンプルソフトウェアマニュアル」ではPmod2コネクタにそのまま接続しているようです。
どうなっているんでしょうね。
チョコさん、こんにちは。NoMaYです。> G14FPBのPmodコネクタは標準のPmodとSCLとSDAが逆になっている> 「HS300xサンプルソフトウェアマニュアル」ではPmod2コネクタにそのまま接続している画面コピーもそうなっていましたけれど、(Pmod1コネクタの方では無く)Pmod2コネクタの方ではIICA0も使えるようになっていて、そちらは標準のピンアサインに従っていますから、問題は無いのではないだろうか、と思うのです、、、
>Pmod2コネクタの方ではIICA0も使えるようになっていて、そちらは標準のピンアサインに従っていますから、問題は無いのではないだろうか、と思うのです、、、
簡易IICではなく、IICA0を使っていたのですか。それなら、そのままでOKですね。