こんにちは。NoMaYです。いま2つ気になっています。(1) ICCRL78とLLVM-RL78(とGNURL78)でワーニングレベルを上げるとワーニングがとてもたくさん出る(2) RL78スマートコンフィグレータGUI上でオンチップデバッグトレースを使用する設定にしても予約RAM領域を空けていない
こんにちは。NoMaYです。COMPort通信デバッグで monitoring point function というものが使えるようなのですが、これは何なのでしょうか?以下、e2 studioのRL78スマートコンフィグレータの画面コピーです。