RL78/F13 RI2Cでスレーブに設定し、マスターから通信を受信した際に、スレーブアドレス一致の割り込みが入るが、
マスターにACKを返送しないことが発生しています。(100%の確立で発生)
スレーブアドレス一致時はマイコンが自動でACKを返送するとデータシートには記載があるのですが、
ACKを返送しない原因を調査中で、サポートいただきたいです。
※スレーブアドレス一致時は自動的にACK返送するのでソフトで何もする必要がないという認識ですがあっていますか?
チョコです。
RL78でRI2Cは聞いたことがありません。IICAの間違いではないでしょうか。
症状から判断して、PM62が出力に設定されてないか、P62の出力ラッチが0になっていない可能性があります。
ここらを確認してください。
以上
チョコさんP62が途中で1になっていました。解決です。
ありがとうございました。