開発環境:e2 studio (Version: 2023-01 (23.1.0))Toolchains:GCC for Renesas RX - 8.3.0.202204FITDemosのrskrx65n_2mb_udp_nonblockingを参考にUDPのエコーサーバーを作成しました。r_t4_rxのDHCPはEnableに設定しており、正常にIPが割り当てられエコーサーバーも正常に動作していました。このアプリに.h、.cファイルを追加していき、プログラムが大きくなってくると、ある時からイーサネットの機能が動かなくなりました。具体的にはDHCPのDiscoveryが送信されなくなりました。この時イーサネットの開始に必要な以下の処理は成功しています。lan_open() →成功tcpudp_get_ramsize() →バッファサイズ正常tcpudp_open() →成功また、メインループは正常に動いていている(LED点滅)ことを確認しています。(.h、.cを削除して処理を削ると、また正常に動作するようになります)イーサネットが機能しなくなる件について、情報をお持ちであったり、心当たりがある方がいらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。
追記:CC-RXで同じプロジェクトを作成すると問題なく動作する