こんにちは
大型連休前に解決したいと思い急遽UPさせていただきます。
RX671のQSPI経由でQSPIインタフェイスを持つRAM(PSRAMなど)を接続してメモリマッピング後R/Wできるのでしょうか?
データシート上ではROM対象のようですが、Writeもできそうな記述もあるのでお伺いしたいと思います。
また、RAM領域を拡張する方法で、外部RAMを使用する以外でアイデアをお持ちの方がおられればご教授いただければありがたいです。
kitasanさん、こんにちは。NoMaYと申します。> メモリマッピング後R/W> Writeもできそうな記述もある具体的にはユーザーズマニュアルの何ページの記述ですか?あるいは、それ以外のドキュメントで見た場合は、そのURLを教えて頂けないですか?RX671グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編R01UH0899JJ0110 Rev.1.10 Pages 3084 2022.04.15www.renesas.com/jp/ja/document/mah/rx671-group-users-manual-hardware-rev100#page=2442
NoMaYさん、アドバイス頂きありがとうございます。
ユーザーズマニュアルの2442ページに記述されている内容です。
「メモリマップドモード」に「シリアルROMのデータを読み出すモード」と書いてありますが、FeRAMも使えるならPSRAMもつかえるのでは? というレベルの話です。
目的は、エッジデバイスで大量の演算を要し、なおかつバッテリ駆動で稼働時間を長くしたい要件で、CoreMark/MHzが優秀なRX671を選択したのですが、何分メモリが足らずマッピングできるメモリを拡張したいということになります。
よろしくお願いいたします。
kitasanさん、こんにちは。NoMaYです。すみません、メモリマップトでライトが出来るかどうか、という質問では無かった?、ということでしょうか?書き込みはFeRAMなりPSRAMなりのそれぞれのプロトコルでそれぞれのメモリの内部レジスタを操作出来れば良くて、メモリマップトでライト出来なくても構わない?ということでしょうか?
NoMaYさん、こんにちは。
返信が前後してしまいました。
目的は、なるべく早くRAMにW/Rできる手法がないか検討している中で、単純にメモリマップトだと早そう。というところからの発想です。
なので、「なるべく早くRAMにW/Rできる手法」があればそれで検討したいという状態です。
何かアドバイスいただければありがたいです。