お世話になります。rx210で開発した製品で、電池バックアップ時にディープソフトウェアスタンバイモードにしています。
普段のハンドリングでは、正常にディープソフトウェアスタンバイモードを維持します。
何らかの要因で、#RES端子リセットと同様の事象が発生した場合に、ディープソフトウェアスタンバイモードは解除されて、
リセット例外処理後に、またプログラムが動作開始し、電圧監視1モニタで電圧監視1設定電圧以下の場合には、再度
ディープソフトウェアスタンバイモードにしたいのですが、入りません。
検証のために、スタート後すぐにディープソフトウェアスタンバイモードに入れるだけのソフトを作成して
動作させると、主電源が入った状態で#RES端子リセットだと、ディープソフトウェアスタンバイモードに入りますが、
主電源をを切って、電池駆動にし、ディープソフトウェアスタンバイモードに入っていることを確認した後に
#RES端子リセットすると、ディープソフトウェアスタンバイモードに入りません。
何かご存じの方がいらっしゃいましたら、お教え下さい。宜しくお願い致します。
moto-shimizuさん、フォーラム管理人です。本件、回答できる方がおられないようです。下記URLのルネサス問合せ窓口へ問合せてみてください。よろしくお願いします。URL: ja-support.renesas.com/dashboard