こんにちは。MKと申します。
RX72NグループのRAMについて、下記ユーザーズマニュアルのP.206を確認すると512KBごとに2つに分かれているようですが、
これを連続した1つの領域(1MB)に見せるようなことは出来ますでしょうか?
RX72Nグループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (renesas.com)
よろしくお願い致します。
MKさん、こんにちは。NoMaYと申します。> 連続した1つの領域(1MB)に見せる残念ながら出来ないです。そうい機能は無いです。
NoMaYさん、こんにちは。
承知致しました。ご回答ありがとうございます。