こんにちは。
現在RX651マイコンへE2対応Liteにて、FINE接続を試みていますが、添付画像のようなエラー( E1815001 )でダウンロードが出来ていない状況です。オシロでリセット端子とFINED端子の波形を確認しましたが、ユーザーマニュアル通りリセット後、100[ms]あたりでFINED端子がHになっているように見えます。が、このあとマイコン側から応答するための波形が出てもいいように思えるのですが、応答がありません。
オシロ波形について(参考)青:リセット端子波形黄色:FINED端子波形
原因などお心当たりある方いらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。
ちなみに通常はUSBブートモードにてプログラム書き込みを行っており、その際MD(FINED)をスイッチでGNDに落とし、ブートを行えています。そのため、マイコンとMD(FINED)、の接続は正しく接続できていそうです。
下記にハードの情報を記載いたします。外部クロック20[Mhz]MD端子4.7k ohm プルアップ(3.3V)リセット端子10k ohm プルアップ(3.3V)
わわいです
まずは接続をしっかりチェックしましょう
デバッガ端子とCPUの該当ピンを導通チェック、また、それらがどこかに接触してないか。
デバッガが動かないというのは、90%以上は接続トラブルです