こんにちは。Kmineです。
以前からRX65N CloudKITのサンプルコードをもとにFreeRTOSおよびAWSに触れてきたのですが、
サンプルのバージョンが古いこともあり、プロジェクトの新規作成をしたいと思っています。
開発環境は以下で行おうとしています。
作成に当たって、質問したい内容を以下に列挙します。
上記に関して1or2はどちらかの方法が実現できれば良いと考えています。ひとまず使いたい機能はMQTTのみです。
3、4は今後の参考として知りたいと思っています。
以上、よろしくお願いいたします。
Kminさん
回答を書いたらシステムエラーになったので分けて回答しますね。
Kmine said:FreeRTOS(with IoT libraries)がRX651マイコン未対応であるため直接プロジェクト作成できず、一度RX65Nで作成した後デバイス変更にてRX651に変えてみたがビルドエラーとなった。(OTAの絡みでデュアルポート対応マイコンを選択する必要があるためエラーとなった?)
QE for OTAのツール上でガイドされているステップだと回避できるかもしれません。
セクション設定が消えちゃったのだと思います。
この手順で回避できるかもしれません。(セクションが初期されないので)