こんにちは。Kmineです。
以前からRX65N CloudKITのサンプルコードをもとにFreeRTOSおよびAWSに触れてきたのですが、
サンプルのバージョンが古いこともあり、プロジェクトの新規作成をしたいと思っています。
開発環境は以下で行おうとしています。
作成に当たって、質問したい内容を以下に列挙します。
上記に関して1or2はどちらかの方法が実現できれば良いと考えています。ひとまず使いたい機能はMQTTのみです。
3、4は今後の参考として知りたいと思っています。
以上、よろしくお願いいたします。
Kmine said:1をひとまず断念し、KernelOnlyで作成した後coreMQTTなどを移植して実装しようとしたが、移植範囲?と方法(ファイルをコピペすればいい?)がよくわからなかった。
こちらはよくわからないです。
Kernel OnlyなのでCoreMQTTなどは使えないプロジェクトが生成されるので、素直にIoT Librariesの方を使いましょう