こんにちは。Kmineです。
以前からRX65N CloudKITのサンプルコードをもとにFreeRTOSおよびAWSに触れてきたのですが、
サンプルのバージョンが古いこともあり、プロジェクトの新規作成をしたいと思っています。
開発環境は以下で行おうとしています。
作成に当たって、質問したい内容を以下に列挙します。
上記に関して1or2はどちらかの方法が実現できれば良いと考えています。ひとまず使いたい機能はMQTTのみです。
3、4は今後の参考として知りたいと思っています。
以上、よろしくお願いいたします。
Kmine said:また、FreeRTOS(with IoT libraries)のバージョンに関して、過去スレッドをもとにv202012.00-rx-1.0.2を選択したが、v202210.01-LTS-rx-1.1.2とどちらが現状のおすすめバージョンとなっているのか?(v202012.00-rx-1.0.2はe2studio内では非推奨のストラクチャと表示されていたため)
v202210.01-LTS-rx-1.1.2ですね。
https://freertos.org/lts-libraries.html
FreeRTOSのLTSの最新版に沿ったVerであるためです。v202210.01-LTS-rx-1.1.2では、古いVerのものとサポートされているKitが変わっているようですので注意が必要です。