RX651マイコンでFreeRTOS(with IoT libraries)を使いたい

こんにちは。Kmineです。

以前からRX65N CloudKITのサンプルコードをもとにFreeRTOSおよびAWSに触れてきたのですが、

サンプルのバージョンが古いこともあり、プロジェクトの新規作成をしたいと思っています。

開発環境は以下で行おうとしています。

  • e2studio:2023-10
  • マイコン:R5F5651EDDFM
  • FreeRTOS:v202012.00-rx-1.0.2  (過去スレッドでおすすめの最新安定板とあったので)
  • (KernelOnlyで試してみたバージョン:10.4.3-rx-1.0.8)

作成に当たって、質問したい内容を以下に列挙します。

  1. FreeRTOS(with IoT libraries)がRX651マイコン未対応であるため直接プロジェクト作成できず、一度RX65Nで作成した後デバイス変更にてRX651に変えてみたがビルドエラーとなった。(OTAの絡みでデュアルポート対応マイコンを選択する必要があるためエラーとなった?)
  2. 1をひとまず断念し、KernelOnlyで作成した後coreMQTTなどを移植して実装しようとしたが、移植範囲?と方法(ファイルをコピペすればいい?)がよくわからなかった。
  3. また、FreeRTOS(with IoT libraries)のバージョンに関して、過去スレッドをもとにv202012.00-rx-1.0.2を選択したが、v202210.01-LTS-rx-1.1.2とどちらが現状のおすすめバージョンとなっているのか?(v202012.00-rx-1.0.2はe2studio内では非推奨のストラクチャと表示されていたため)
  4. 3に併せて、v202210.01-LTS-rx-1.1.2が推奨バージョンである場合、使用する術を知りたい。(なぜかダウンロードしてもバージョン候補に表示されないため)

上記に関して1or2はどちらかの方法が実現できれば良いと考えています。ひとまず使いたい機能はMQTTのみです。

3、4は今後の参考として知りたいと思っています。

以上、よろしくお願いいたします。

Parents
  • 3に併せて、v202210.01-LTS-rx-1.1.2が推奨バージョンである場合、使用する術を知りたい。(なぜかダウンロードしてもバージョン候補に表示されないため)

    やってみました。CC-RXであれば選べました。Verは末尾1.1.3ですが。GCCはまだみたいです。

  • PONSUKEさん

    回答ありがとうございます。

    回答いただいた、内容を総括しますと

    • バージョンはv202210.01-LTS-rx-1.x.xが現在推奨されている(CC-RXを使用する)
    • RX65Nにて上記バージョンのwith IoT Librariesを作成後、使用デバイスをRX651へ変更する
    • 上記の際、セクションのチェックを外してビルドをしてみる

    という条件であれば、私のやりたいことはできそう...?と認識しました。

    アドバイスいただいた通り実施してみて、結果については後ほどまた書込みたいと思います。

Reply
  • PONSUKEさん

    回答ありがとうございます。

    回答いただいた、内容を総括しますと

    • バージョンはv202210.01-LTS-rx-1.x.xが現在推奨されている(CC-RXを使用する)
    • RX65Nにて上記バージョンのwith IoT Librariesを作成後、使用デバイスをRX651へ変更する
    • 上記の際、セクションのチェックを外してビルドをしてみる

    という条件であれば、私のやりたいことはできそう...?と認識しました。

    アドバイスいただいた通り実施してみて、結果については後ほどまた書込みたいと思います。

Children
  • こんにちは。Kmineです。

    別件で立て込んでおり少々時間が空きましたが、途中経過の報告をさせていただきたいと思います。

    改めて、動作環境ですが

    • e2studio:202401
    • FreeRTOS(with IoT libraries):v202210.01-LTS-rx-1.1.3
    • コンパイラ:CC-RX(V3のライセンス未所持のためV3で作成後V2へ変更して使用)
    • マイコン:R5F5651EDDFM

    上記でいろいろ実施しております。

    結果として、RX651マイコンへボード変更した状態でビルドまで無事成功いたしました。

    マイコンへの書込みおよび動作確認はまだ行っていないため、確認でき次第またこちらで報告すると思います。

    なお、今回ビルドまでに多少なりとも詰まった点を共有しておきます。

    1. 今回はセルラーを使用するサンプルを選択したが、一部FITモジュール(r_irq_rx)が不足していたり、ヘッダーのインクルード漏れ?(usbを入れ込む場合)があった
    2. Cannot find "PFRAM2" specified in option "rom"というエラーメッセージが出た

    1.に関してはエラー内容に従って補填していけば対応はできました。

    2.に関してはrenesasから対応方法が提示されていましたので、こちらを参考にしました。

    これから、セルラー部分をwifiモジュールに置き換えてmqttの動作を確認していこうと思います。

    改めてPONSUKEさん、アドバイスありがとうございました。

    また何かありましたらお力添えいただけると幸いです。