お世話になっております
e2studioを使用しCC-RXでFlash API for RXを使うと問題なくできました。
そこで試しに、同じファームでGCCを使用し、セクションの設定だけ
CC-RXと同じようにはできないので
RXファミリ フラッシュモジュールFirmware Integration Technology の資料の
「5.3.2 GCC for Renesas RXを使用する場合」を参考にリンカ設定ファイル(linker_script.ld)に追加しました。
それ以外はCC-RXと同じようにしたので問題ないかと思ったのですが、
それでビルドをすると
undefined reference to `R_FLASH_Open()'
このようなエラーが出てしまい困っております。
設定を見直したり、設定を少し変えるなど、いろいろ試してみたのですが解決には至りませんでした。
何か分かる方おりましたら、ご教授願います。
よろしくお願い致します。
わわいです
コンパイラがかわると、設定するオプションやコマンドラインの設定文法が違ってきます
そのまんまコンパイラを替えるってのではなく、新規にプロジェクトを作成して、GCCのプロジェクトとして最初からやり直しましょう
そうじゃないと無理です
それでもどうにかしたいってことなら、CC-RXとGCCのコンパイラのマニュアルを読み、コマンドラインオプションの違いを把握して、それぞれに合わせたオプション設定を行う必要があります