Renesas Flash Programmer V3.14.00 にて
RX24Tのプログラム書き込みをした時ブロック設定でData Flash1領域のselectチェックを外しているのに
Data Flash1 領域が0xffで消去されてしまうのですが、その他何かData Flash1 領域が消去されない設定箇所はあるのでしょうか?
現在の設定
①操作設定
・コマンドは消去、書き込み、ベリファイのみチェック
・消去オプションはブロック選択消去
・エラー設定はデバイス範囲外エラーを有効にするにチェック
②ブロック設定
・CodeFlash1のみチェック ※もちろんDataFlash1チェックは無し
③フラッシュオプションは何もしない
④ユニークコードはチェック無し(無効状態)
で、実際にスタートを押した時に出るステータスとしては
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
接続デバイス : RX200 Series
ツールに接続します。使用ツール : E1 emulator (2DS017397), インタフェース : FINEツール電圧 : 5.0V (USB VBUS)エミュレータのファームウェアバージョン : 3.01.00.000ターゲットデバイスに接続します。メインクロック : 32.000000MHzターゲットデバイスを設定します。警告(W0004004): IDコードプロテクトが無効です。通信速度 : 1,500,000 bpsSignature: Device: RX200 Series
選択されたブロックを消去します。 [Code Flash 1] 0xFFFC0000 - 0xFFFFFFFF サイズ : 256 K
書き込みを実行します。 [Code Flash 1] 0xFFFE0000 - 0xFFFF88FF サイズ : 98.3 K [Code Flash 1] 0xFFFFFF00 - 0xFFFFFFFF サイズ : 256
ベリファイを実行します。 [Code Flash 1] 0xFFFE0000 - 0xFFFF88FF サイズ : 98.3 K [Code Flash 1] 0xFFFFFF00 - 0xFFFFFFFF サイズ : 256
ツールから切断します。操作が成功しました。
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
と、DataFlash1領域を消去したステータスも出ていないのに、上記実施後、DataFlash1領域が0xffに消去されてしまっている状況です。
『警告(W0004004): IDコードプロテクトが無効です。』の警告が気になってますが、それが起因している問題なのかも良く分かりません。
(IDコードプロテクトをどのように設定すれば警告が消えるのかが?)
大変申し訳ありませんが、御教授頂けると幸いです。
https://www.renesas.com/jp/ja/document/apn/rx-family-how-prevent-chip-flash-memory-being-accessed-third-parties-or-being-accidentallyコードプロテクト時にIDコードが不一致の場合は消されると書いてありますね。
IDコード領域(ROMのFFFF_FFA0~)の制御コードを、0x45(もしくは0x52)にしておくと、コードフラッシュ書き込み時に、データフラッシュの消去が行われなくなります。
(0x45にした場合、IDを忘れても、意図的にIDを3回連続で間違えるとチップは全消去されます。0x52にした場合、IDを忘れると消せなくなります。)
0x45(もしくは0x52)以外の値(何もしないと通常は、0xFF)ですと、RFPから書き込み準備コマンドを送ったタイミングで、RX24Tのブートファームがデータフラッシュ含め全消去します。
ハードウェアマニュアルの36.9.1.1を読んでみてください。