評価ボード(AP-RX72N-0A)を使って、評価しています。
RX - AP-RX72N-0A 製品情報 (apnet.co.jp)
まずはRenesas Flash Programmerでサンプルのプログラムを書き込んで動くか確認しており
USB Direct と E2 emulator Liteでは正常に書き込みすることができ動作も問題ありませんが、SCI経由での書き込みができず困っています。
___________________________________________
実際に試した方法
・評価ボード上のDIPSWを切り替えて、SCI経由で書き込む動作モードにする(AP-RX72N-0A ハードウェアマニュアルを参照)
・評価ボード上のCN2のpin27(P86/RXD10)とpin28(P87/TXD10)とGNDをケーブルで引っ張り出し、下記のUSB-シリアル変換基板に接続し、PCにUSBケーブルで接続
FTDI USBシリアル変換アダプター(5V/3.3V切り替え機能付き) — スイッチサイエンス (switch-science.com)
・PCのデバイスマネージャーでCOMポートが見えることを確認
・評価ボードの電源を入れ、Renesas Flash Programmerv3.14を起動
・プログラムファイル(xxx.mot)を選択
・接続設定を下記のように設定(リセット設定はデフォルトのまま)
・評価ボード上のリセットボタンを押す
・Renesas Flash Programmerv3.14の操作画面に戻り、スタートを押すと下記の画面のようなエラーになる
上記エラーを調べてもよくわからなかったため、お問い合わせした次第です。
ちなみに、評価ボード用のUARTのサンプルプログラムは、正常に動くので接続が間違っているわけではないと思うのですが、
お力添えいただけますと幸いです。
(AP-RX72N-0A ハードウェアマニュアル)
マニュアル見る限り、接続のポートが間違っているように見受けられます。TXD10、RXD10は、通常ユーザ実装のドライバが制御する内容になっています(P34)。
おそらくですが、P19にあるように TXD1, RXD1ではないかと推測されますが、SCIで書き込みができるということはボード側で使用するSCIポートがすでに決まっているはずです。少なくともTXD10, RXD10ではないと思われますので、一度確認してみてはいかがでしょうか。
エラーメッセージからすると、PCからのシリアル信号が、デバイスに届いていないという内容ですので、接続に誤りがあるのではないかと思われます。
-donkey- さまの仰っている通り、TXD1, RXD1が正解です。
PF2/RXD1
PF0/TXD1
です。
https://community-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/mcu-mpu/rx/f/forum5/10754/renesas-flash-programmer-sci
にも、同様の話が投稿されています。