Renesas Flash Programmerを使って、SCI経由で書き込みができない

こんにちは。iichanです。

現在、評価ボード(AP-RX72N-0A)を使って、RX72Nの評価をしています。

RX - AP-RX72N-0A 製品情報 (apnet.co.jp)

まずはRenesas Flash Programmerでサンプルのプログラムを書き込んで動くか確認しており

USB Direct と E2 emulator Liteでは正常に書き込みすることができ動作も問題ありませんが、SCI経由での書き込みができず困っています。

___________________________________________

実際に試した方法

・評価ボード上のDIPSWを切り替えて、SCI経由で書き込む動作モードにする(AP-RX72N-0A ハードウェアマニュアルを参照)

・評価ボード上のCN2のpin27(P86/RXD10)とpin28(P87/TXD10)とGNDをケーブルで引っ張り出し、下記のUSB-シリアル変換基板に接続し、PCにUSBケーブルで接続

 FTDI USBシリアル変換アダプター(5V/3.3V切り替え機能付き) — スイッチサイエンス (switch-science.com)

・PCのデバイスマネージャーでCOMポートが見えることを確認

・評価ボードの電源を入れ、Renesas Flash Programmerv3.14を起動

・プログラムファイル(xxx.mot)を選択

・接続設定を下記のように設定(リセット設定はデフォルトのまま)

    

・評価ボード上のリセットボタンを押す

・Renesas Flash Programmerv3.14の操作画面に戻り、スタートを押すと下記の画面のようなエラーになる

 

上記エラーを調べてもよくわからなかったため、お問い合わせした次第です。

ちなみに、評価ボード用のUARTのサンプルプログラムは、正常に動くので接続が間違っているわけではないと思うのですが、

お力添えいただけますと幸いです。

Parents Reply
  • tf様

    接続でき、書き込むことができました!!

    しっかり評価ボードのマニュアルにも書いてますね。

    ありがとうございました!

Children
No Data