お世話になっております。物凄く基本的なことで恥ずかしいですが、よろしくお願いします。
e2studio スマートコンフィグレータ Application Examplesを参考に Lチカのプログラムを作成しましたがビルドでエラーが発生します。どこが原因かどなたかお分かりになられますでしょうか。
ターゲットボード:HSBRX66T144ターゲットデバイス:R5F566TKCxFB開発環境:CS+ for CC V8.11.00PC の OS:Microsoft Windows 10 Pro (64bit)スマートコンフィグレータ:Version 2.20.0
~<20240328_test.cpp>~~~~~~~~~~~~
//#include <stdio.h>//#include <stdint.h>#include "r_smc_entry.h"//#include "r_cg_macrodriver.h"//#include "r_cg_userdefine.h"//#include "Config_CMT0.h"
//#include "typedefine.h"#ifdef __cplusplus//#include <ios> // Remove the comment when you use ios//_SINT ios_base::Init::init_cnt; // Remove the comment when you use ios#endif
extern void R_Config_CMT0_Create(void);extern void R_Config_CMT0_Create_UserInit(void);extern void R_Config_CMT0_Start(void);extern void R_Config_CMT0_Stop(void);
void main(void);#ifdef __cplusplusextern "C" {void abort(void);}#endif
void main(void){ R_Config_CMT0_Start(); while(1U){nop(); }
}
#ifdef __cplusplusvoid abort(void){
}#endif
~~~~~~~~~~~~~
~<r_cg_userdefine.h>~~~~~~~~~~~~
::/***********************************************************************************************************************Macro definitions (Register bit)***********************************************************************************************************************//* Start user code for register. Do not edit comment generated here *//* LED port settings */#define TEST_LED (PORTE.PODR.BIT.B3)/* End user code. Do not edit comment generated here */::
~<Config_CMT0_user.c>~~~~~~~~~~~~
::#if FAST_INTERRUPT_VECTOR == VECT_CMT0_CMI0#pragma interrupt r_Config_CMT0_cmi0_interrupt(vect=VECT(CMT0,CMI0),fint)#else#pragma interrupt r_Config_CMT0_cmi0_interrupt(vect=VECT(CMT0,CMI0))#endifstatic void r_Config_CMT0_cmi0_interrupt(void){ /* Start user code for r_Config_CMT0_cmi0_interrupt. Do not edit comment generated here */ TEST_LED ^= 1U; /* End user code. Do not edit comment generated here */}::
~<エラー内容>~~~~~~~~~~~~
E0562310:Undefined external symbol "R_Config_CMT0_Start()" referenced in "DefaultBuild\20240328_test.obj" 20240328_test.mtpj
※ 外部発振入力はボードに合わせて 24MHz に変更しました。※ コード生成は問題なく終了しているように見えます。※ LED2 の定義は TEST_LED としてボードに合わせて PE3 としました。※ 「#include "r_smc_entry.h"」は追加しました。※ 念のため「extern void R_Config_CMT0_Start(void);」も追加しました。※ p.20 (2.7 ビルドとハードウェアボードでの実行) でつまずいています。
どなたか助けてください。よろしくお願いします。
C++のソースコードからCのソースコードの関数や変数を利用する時にはソースコードやヘッダファイルに
#ifdef __cplusplusextern "C" {
extern void R_Config_CMT0_Create(void);extern void R_Config_CMT0_Create_UserInit(void);extern void R_Config_CMT0_Start(void);extern void R_Config_CMT0_Stop(void);}#endif
みたいな記述が必要です。
Shoji Yamamoto 様
Replyありがとうございます。試してみました!動きました!!ありがとうございます。
教えていただいたようにextern "C" を追加しました。
それから、R_Config_CMT0_Start();の前にR_Config_CMT0_Create(); を追加しました。
やっと一歩進めることができました。ありがとうございます。
なんで?の部分をすっ飛ばして対応方法書いていますが
「extern "C"」で検索すれば何での説明がいっぱいあります。
私個人の意見としては混ぜるなきけんCとC++なんですけど・・・www.iar.com/.../mixing-c-and-c
キーワード、ありがとうございます。勉強します。