CS+ + RX66T + スマートコンフィグレータ で Lチカ

お世話になっております。
物凄く基本的なことで恥ずかしいですが、よろしくお願いします。

e2studio スマートコンフィグレータ Application Examplesを参考に
Lチカのプログラムを作成しましたがビルドでエラーが発生します。
どこが原因かどなたかお分かりになられますでしょうか。

ターゲットボード:HSBRX66T144
ターゲットデバイス:R5F566TKCxFB
開発環境:CS+ for CC V8.11.00
PC の OS:Microsoft Windows 10 Pro (64bit)
スマートコンフィグレータ:Version 2.20.0

~<20240328_test.cpp>~~~~~~~~~~~~

//#include <stdio.h>
//#include <stdint.h>
#include "r_smc_entry.h"
//#include "r_cg_macrodriver.h"
//#include "r_cg_userdefine.h"
//#include "Config_CMT0.h"

//#include "typedefine.h"
#ifdef __cplusplus
//#include <ios> // Remove the comment when you use ios
//_SINT ios_base::Init::init_cnt; // Remove the comment when you use ios
#endif

extern void R_Config_CMT0_Create(void);
extern void R_Config_CMT0_Create_UserInit(void);
extern void R_Config_CMT0_Start(void);
extern void R_Config_CMT0_Stop(void);

void main(void);
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
void abort(void);
}
#endif

void main(void)
{
R_Config_CMT0_Start();

while(1U){
nop();
}

}

#ifdef __cplusplus
void abort(void)
{

}
#endif

~~~~~~~~~~~~~

~<r_cg_userdefine.h>~~~~~~~~~~~~



/***********************************************************************************************************************
Macro definitions (Register bit)
***********************************************************************************************************************/
/* Start user code for register. Do not edit comment generated here */
/* LED port settings */
#define TEST_LED (PORTE.PODR.BIT.B3)
/* End user code. Do not edit comment generated here */

~~~~~~~~~~~~~

~<Config_CMT0_user.c>~~~~~~~~~~~~



#if FAST_INTERRUPT_VECTOR == VECT_CMT0_CMI0
#pragma interrupt r_Config_CMT0_cmi0_interrupt(vect=VECT(CMT0,CMI0),fint)
#else
#pragma interrupt r_Config_CMT0_cmi0_interrupt(vect=VECT(CMT0,CMI0))
#endif
static void r_Config_CMT0_cmi0_interrupt(void)
{
/* Start user code for r_Config_CMT0_cmi0_interrupt. Do not edit comment generated here */
TEST_LED ^= 1U;
/* End user code. Do not edit comment generated here */
}

~~~~~~~~~~~~~

~<エラー内容>~~~~~~~~~~~~

E0562310:Undefined external symbol "R_Config_CMT0_Start()" referenced in "DefaultBuild\20240328_test.obj" 20240328_test.mtpj

~~~~~~~~~~~~~

※ 外部発振入力はボードに合わせて 24MHz に変更しました。
※ コード生成は問題なく終了しているように見えます。
※ LED2 の定義は TEST_LED としてボードに合わせて PE3 としました。
※ 「#include "r_smc_entry.h"」は追加しました。
※ 念のため「extern void R_Config_CMT0_Start(void);」も追加しました。
※ p.20 (2.7 ビルドとハードウェアボードでの実行) でつまずいています。

どなたか助けてください。よろしくお願いします。

Parents
  • なぜそうなるのか、についてマジレスすると、
    C++では同じ名前の複数の関数を持てます。どれを呼ぶかは引数の型で判断する言語仕様ですが、一般にはマングリングと呼ばれる、内部的に違う名前の関数を生成してリンク時に呼び出し先を間違えないようにする処置が取られます。
    extern ”C” で囲んで「これはC++じゃありませんよ、Cの宣言ですよ」と教えてあげることでマングリングする前の関数名で参照させるようコンパイラに指示します。
    extern ”C”がないとC++はマングリングされた名前の関数を期待してしまうのでエラーになってしまいます。
    (参考) CとC++が混在したプログラムでの注意点
    https://qiita.com/nomunomu0504/items/722a2771fef7d8038ceb
    ※ ここでは #include文を丸ごと extern ”C” を囲んでいますが、これでうまく行かない場合は今回のように必要な宣言だけ抜き出して囲んでください。

    混在が避けられるなら避けた方が無難ですが、
    FITモジュールはC++じゃないので現実的にはextern ”C”で回避するしかないと思います。

  • ありがとうございます。

    引数の数や型が違う同じ名前の関数を持てることは知っていましたが、
    その内部処理は初めて知りました。

    参考の URL もありがとうございます。

    L チカはゴールではなくてスタートなので
    いろいろやってみようと思います。

Reply
  • ありがとうございます。

    引数の数や型が違う同じ名前の関数を持てることは知っていましたが、
    その内部処理は初めて知りました。

    参考の URL もありがとうございます。

    L チカはゴールではなくてスタートなので
    いろいろやってみようと思います。

Children
No Data