RAMチェックの方法について教えてください。
CPUはRX66Tを使用しています。
過去の例を元にRAMチェックを実装しようとしています。
https://community-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/mcu-mpu/rl78/f/forum18/5217/ram
スタートアップルーチンの中に _INITSCT というRAMの初期化を行う関数があるので、
この関数の前にRAMチェックを行おうと考えています。
方法としては0xAA、0x55の書き込みと読み出しを行い、値が一致することです。
この時、一致しなければエラーを外部変数に記録し、メイン関数の開始後、RAMエラーが発生していると
LEDに表示させようと考えてました。
実際は _INITSCT でRAMが初期化されて、エラー検出の外部変数も0になってしまい、上手くいきません。
初期化が終わった後にRAMチェックでエラーが起こっていたのを知るにはどのようにすればよいでしょうか。
donkey さん わわいさん
ご回答ありがとうございます。
セクションを初期化されないよう別に設定して、そこのアドレスを使用すれば良いのが分かりました。
丁寧に教えて頂きありがとうございます。
RX66Tは、メインメモリ(128K or 64k)の他に、ECCメモリ(16k)があります。
00FF_C000H~に適当なセクション名(Becc_ram,Decc_ramなど)を割り付けて
(初期値なしの変数はBecc_ram, 初期値有りの変数はDecc_ramに割り当てられる)
#pragrma section ecc_ram
//チェックに使用するワーク変数定義
int i; //など
#pragma section
とやると、ワーク変数は0~1FFFFH(128kBの場合)とは別領域に確保されますので、メインメモリの全領域に書き込んでも問題ありません。
ちなみにですが、_INITSCTより前にRAMチェックを行いたいんですよね?
RXは起動後は、オプションメモリを設定していない場合は、LOCO(遅いクロック)で立ち上がります。その後の、HardwareSetup()とかで(どこに書くかは自由ですが)、一般的にはICLK=160MHzに切り替えて使う事となるかと思います。メモリチェックですが、最大動作周波数か実使用周波数でチェックをしたくなる、って事はないでしょうか。(クロック設定の後、main関数の頭とかでチェックするというのではダメなのでしょうか。)
tfさん
遅くなって申し訳ありません。
確かにECCRAMの領域も一時的な退避場所として使えそうです。
main関数の先頭でチェックしてしまうと、初期化付き変数を元にもどないといけないと思い、_INITSCTの前で実行するようにしました。
確かにクロック前のチェックだと低速内部クロックなので時間はかかりますが、初期化の時間が許容できる範囲だったので、問題なしとしました。
LOCO(240kHz)でのチェックでは、時間が掛かるという事がいいたかった訳ではありませんでした。LOCOでチェックしてもアドレス線のスタック不良などは検出できるでしょう。でも、それはマイコンチップ出荷時の検査でチェックされているので、あえて起動時にやる意味があるのかと思っています。
半導体チップにおいても経年劣化(摩耗故障)というのがあり、代表的なのはホットキャリアでトランジスタのVth(しきい値)の変動や電流の減少が起こります。素子の劣化が進むと、まずはAC特性が変動します。その場合、高速動作時(ICLK=160MHz)は、RAMアクセス時不具合がでるが、低速では不具合が出ないという事が考えられます。
(アプリケーションでRAM不良で動作が異常になった→「起動時にRAMチェックはやっています!(…240kHzで)」:実使用状態とテスト条件に差がある状態となってしまっている)
「起動時にRAMチェックを行う目的は?」というのが、気になった点です。