接続時のモードピン@フラッシュ書き込み時

FDTやRFPなどのフラッシュ書き込みツールを使う場合に「接続時のモードピン」の設定でいつも迷うので、メモを貼り付けておきます。

RXマイコンの制御端子をジャンパーではなくE1エミュレーターのコネクタに直接結線した場合、E1から出力する信号レベルをユーザー自身が設定する必要があります。
(旧NEC系のチップの場合はライターが自動的に設定してくれますけども)

出力するポートを「io0,io1,ip2,io3,io4,io5」のチェックボックスで選び、LOW出力なら「ピンの出力レベル(High)」は未チェックのまま、HIGH出力ならチェックします。

例えばRX630の場合は、ブートモード起動(フラッシュ書き込みモードに)する場合はMD/FINED端子、EMLE端子、PC7/UB端子を全てLOWにする必要があるので
io0(EMLE),io2(PC7),io3(MD)の出力だけチェックして、出力レベルは未チェックにします。


PS
「警告:誤った設定をした場合は、ハードウェアが壊れる可能性があります。」というメッセージは、ソフト屋さんにとっては凄いプレッシャーみたいですね^^;

PwLR8mV25GYQp3qA-0_A0396.gif

xlIWYL1sNreFFzwW_A0397.gif

Parents
  • Kirin様


    最近は、E1で書き込みする事を前提に
    作成した小ロットの基板での失敗談です。

    ルネサス様のピン指定にそった上で、
    RXシリーズのマイコンボードを製作しました。

    E1等でデバック及び書き込みを行なう事を
    前提にした為、モードピンなどをioピンに接続し、
    書き込み時はio設定を行なって書き込んでいました。

    問題は、EMLEピンですが、コスト削減の為スイッチを設けませんでした。

    デバック時は、ICE側がGNDに設定されているのを前提した為、ICEが刺さってるとデバック状態です。


    サードパーティのICEでもGND指定のピンだったので当初は問題なく使用していました。

    問題は、サードパーティのICEが更新されRXシリーズ対応の新シリーズになった事で起こりました。

    なんと、ioピン対応の為か、GND指定だったピンが
    ハイ・インピーダンスになった為、デバックが出来ない状態になってしまいました。


    サードパーティさん相談したところ、仕様書ではGNDに指定なのにハイ・インピーダンスに成っていますとお話したところ比較的簡単なので対応しますと言われました。

    そのメーカーさんは、対応すると言ったまま6ヶ月間何も言ってきません。
    (バージョンアップで回収した旧型ICEが戻ってきましたが)
    ET2013で、担当営業さんを見つけどうなってるか聞いたところの返事は、全く判らないとの回答でした。

    もう2度と使わないと心に決めつつ、こんな失敗もありますって話です。

    SSより。
Reply
  • Kirin様


    最近は、E1で書き込みする事を前提に
    作成した小ロットの基板での失敗談です。

    ルネサス様のピン指定にそった上で、
    RXシリーズのマイコンボードを製作しました。

    E1等でデバック及び書き込みを行なう事を
    前提にした為、モードピンなどをioピンに接続し、
    書き込み時はio設定を行なって書き込んでいました。

    問題は、EMLEピンですが、コスト削減の為スイッチを設けませんでした。

    デバック時は、ICE側がGNDに設定されているのを前提した為、ICEが刺さってるとデバック状態です。


    サードパーティのICEでもGND指定のピンだったので当初は問題なく使用していました。

    問題は、サードパーティのICEが更新されRXシリーズ対応の新シリーズになった事で起こりました。

    なんと、ioピン対応の為か、GND指定だったピンが
    ハイ・インピーダンスになった為、デバックが出来ない状態になってしまいました。


    サードパーティさん相談したところ、仕様書ではGNDに指定なのにハイ・インピーダンスに成っていますとお話したところ比較的簡単なので対応しますと言われました。

    そのメーカーさんは、対応すると言ったまま6ヶ月間何も言ってきません。
    (バージョンアップで回収した旧型ICEが戻ってきましたが)
    ET2013で、担当営業さんを見つけどうなってるか聞いたところの返事は、全く判らないとの回答でした。

    もう2度と使わないと心に決めつつ、こんな失敗もありますって話です。

    SSより。
Children
No Data