接続時のモードピン@フラッシュ書き込み時

FDTやRFPなどのフラッシュ書き込みツールを使う場合に「接続時のモードピン」の設定でいつも迷うので、メモを貼り付けておきます。

RXマイコンの制御端子をジャンパーではなくE1エミュレーターのコネクタに直接結線した場合、E1から出力する信号レベルをユーザー自身が設定する必要があります。
(旧NEC系のチップの場合はライターが自動的に設定してくれますけども)

出力するポートを「io0,io1,ip2,io3,io4,io5」のチェックボックスで選び、LOW出力なら「ピンの出力レベル(High)」は未チェックのまま、HIGH出力ならチェックします。

例えばRX630の場合は、ブートモード起動(フラッシュ書き込みモードに)する場合はMD/FINED端子、EMLE端子、PC7/UB端子を全てLOWにする必要があるので
io0(EMLE),io2(PC7),io3(MD)の出力だけチェックして、出力レベルは未チェックにします。


PS
「警告:誤った設定をした場合は、ハードウェアが壊れる可能性があります。」というメッセージは、ソフト屋さんにとっては凄いプレッシャーみたいですね^^;

PwLR8mV25GYQp3qA-0_A0396.gif

xlIWYL1sNreFFzwW_A0397.gif

Parents
  • SSさん

    途中でICEの仕様が変わると、めんどくさいというか、驚きですね。

    ジャンパーでモードを切り替えるのはデバッグ時はなんとかなりますけども、量産出荷時はジャンパの切り替え工数や設定ミスが増えてコスト高になるので、なるべく抵抗でレベルを固定しておきたいところですよね。


    ちなみに、14ピンコネクタにE1を接続すると
    2ピン(GND)と12ピン(GND)がケーブル経由でショートされるので、この性質を利用して、基板上で12ピンにプルアップをつけておくことで、E1をコネクタに接続すると(12ピンがHIGHからLOWに切り替わり)自動的にシステムが安全な状態(メインマイコンやFPGAなどを強制リセット)になるような細工を組み込むことができます。
    実際問題、E1と基板間でGNDは1本繋がっていればOKですからね♡

    同じことをE1エミュレーター側でもやってますよね。
    14ピンはGND表記になってますけど、ターゲットボードが接続されているかのチェックに使用しているようで、GND直落としではなくプルアップになっているので。
Reply
  • SSさん

    途中でICEの仕様が変わると、めんどくさいというか、驚きですね。

    ジャンパーでモードを切り替えるのはデバッグ時はなんとかなりますけども、量産出荷時はジャンパの切り替え工数や設定ミスが増えてコスト高になるので、なるべく抵抗でレベルを固定しておきたいところですよね。


    ちなみに、14ピンコネクタにE1を接続すると
    2ピン(GND)と12ピン(GND)がケーブル経由でショートされるので、この性質を利用して、基板上で12ピンにプルアップをつけておくことで、E1をコネクタに接続すると(12ピンがHIGHからLOWに切り替わり)自動的にシステムが安全な状態(メインマイコンやFPGAなどを強制リセット)になるような細工を組み込むことができます。
    実際問題、E1と基板間でGNDは1本繋がっていればOKですからね♡

    同じことをE1エミュレーター側でもやってますよね。
    14ピンはGND表記になってますけど、ターゲットボードが接続されているかのチェックに使用しているようで、GND直落としではなくプルアップになっているので。
Children
No Data