接続時のモードピン@フラッシュ書き込み時

FDTやRFPなどのフラッシュ書き込みツールを使う場合に「接続時のモードピン」の設定でいつも迷うので、メモを貼り付けておきます。

RXマイコンの制御端子をジャンパーではなくE1エミュレーターのコネクタに直接結線した場合、E1から出力する信号レベルをユーザー自身が設定する必要があります。
(旧NEC系のチップの場合はライターが自動的に設定してくれますけども)

出力するポートを「io0,io1,ip2,io3,io4,io5」のチェックボックスで選び、LOW出力なら「ピンの出力レベル(High)」は未チェックのまま、HIGH出力ならチェックします。

例えばRX630の場合は、ブートモード起動(フラッシュ書き込みモードに)する場合はMD/FINED端子、EMLE端子、PC7/UB端子を全てLOWにする必要があるので
io0(EMLE),io2(PC7),io3(MD)の出力だけチェックして、出力レベルは未チェックにします。


PS
「警告:誤った設定をした場合は、ハードウェアが壊れる可能性があります。」というメッセージは、ソフト屋さんにとっては凄いプレッシャーみたいですね^^;

PwLR8mV25GYQp3qA-0_A0396.gif

xlIWYL1sNreFFzwW_A0397.gif

Parents
  • SSさん

    E10AとE1はコネクタのピン番号の数え方が違うので、基板屋さんで基板作るときに間違った結線になっていたりして危険なんですよねー。
    E1用に7614-6002コネクタを使ったの回路なのに、E10A用のピン振りをされたりして、ちゃんと確認しないと危ない危ない。

    片側がGNDといえば、V850MINI(JTAGエミュレーター)も奇数ピンがごっそりGNDだったりしましたねー。
    エミュレーターケーブルの信号間にGNDを入れたり、信号とGNDをツイストすることでノイズ低減を目指していたんだと思いますけど
    ケーブル側のピンがGNDを期待した基板を作るとリスクはありますね^^;
Reply
  • SSさん

    E10AとE1はコネクタのピン番号の数え方が違うので、基板屋さんで基板作るときに間違った結線になっていたりして危険なんですよねー。
    E1用に7614-6002コネクタを使ったの回路なのに、E10A用のピン振りをされたりして、ちゃんと確認しないと危ない危ない。

    片側がGNDといえば、V850MINI(JTAGエミュレーター)も奇数ピンがごっそりGNDだったりしましたねー。
    エミュレーターケーブルの信号間にGNDを入れたり、信号とGNDをツイストすることでノイズ低減を目指していたんだと思いますけど
    ケーブル側のピンがGNDを期待した基板を作るとリスクはありますね^^;
Children
No Data