RX210のE1での動き

RX210のプログラムをE1を使用してチェックしていたら、

HOCOモードでクロック周波数を変更すると、

1.2秒位制御が戻って来ません。

周波数をデフォルト32MHzで使用する場合は、

そんな事はありません。

これって、E1がRX210と再同期かなにかしているのしょうかね??

誰かご存知ですか

SSより

Parents Reply Children
  • Kiriさま

    某ICEメーカーの方が、弊社にICEの動作チェックにお越しになった事が、

    有った時にそのような事を言ってたんですが、HewでE1使用していたは、

    時はハングアップはしなかったので気付かなかったんですよね。

    R8Cにつづいて、RX210でも、起動時間の遅さが問題になり、

    起動のプロセスをチェックしていた所、main関数に来るまでに

    1.3秒も掛かるので(E1で測定)、これは遅いので早くするように

    色々いじってたんですが、何をしても変わらんと諦めたところ

    実際には1秒なんて掛かってないで起動するですよね。

    あれ~、やっぱりE1の問題かと思いまして質問してみました。

    SSより

  • SSさん

    となると、CS+がハングアップしてタイムアウトしている時間が1秒ということで
    1秒後に再同期して回復なのかな?

    正解はエビスクラウンさんに聞いてみましょう!