E20からの接続時のエラーについて

こんにちは CS+からE20経由でRX630へ接続しにいくと、 「MCUとのデバッガ認証切れ状態です。(E1814017)」 というエラーが出て接続できません。 ちなみにRFP(ルネサスフラッシュプログラマ)から接続しにいくと、 「エラー(E1010006) : 接続は失敗しました」 と出て同じく接続できません。 何か原因分かる方いらっしゃらないでしょうか?
Parents
  •  先ずは、パソコンのUSBポートを代えてみたらどうでしょう。

     HEWとE1を使っていますが、似たような症状が有ったと思う。

  • IKUさん

    モード端子の設定は大丈夫でしょうか?

    ユーザブートモードになっていると、認証切れになることがあります。

  • レスありがとうございます。

    実は開発機と、製品版の2台RX630があり、開発機の方は問題なくつながるのですが、

    製品版の方が上記のような症状になっています。

    なので設定などの問題以外ではないかと思っています。

    何か配線上の問題等でしょうか。

    そもそも

    「MCUとのデバッガ認証切れ状態です。(E1814017)」

    とはどのような状態をさすのでしょうか?

    よろしくお願いします。

  • IKUさん

    IDコード認証に失敗した時にでるメッセージなので、IDコードがオールFF以外だと出やすいみたいですけども、、、
    結線がNGなら「ユーザシステムが接続されていません。エミュレータとユーザシステムの接続を確認してください。(E1891701)」とかかなーと。

    デバッガが正しくNGを検出できていればの話ですけども。中途半端に変なことになっていると
    状況とエラーメッセージが一致しないこともあるので、エラーメッセージは話半分に見ておいて、
    もう一度結線やデバッガ設定などを見直してみてください。

    ちなみに、FINEとJTAGどちらでつないでます?
    開発機と製品版の回路図の差分ってどんな感じですか?

  • Kirinさん

    接続はJTAGでつないでいます。RFPでも接続はできません。

    またハードウェア設計したものに確認した所、開発機と製品版で、接続する結線ラインは正しいのですが、

    製品版はそのラインを本来はプルアップしなければいけないのをしていなかった事がわかりました。

    プルアップしていない場合には不定の状態が発生することになりますが、

    上記のような症状になる事、考えられますでしょうか?

    よろしくお願いします。

  • IKUさん

    はい、MDやPC7,EMLE(,BSCANP)などモード引き込みに関わる端子が不定値だと危険です。通常起動しないことがあります。

Reply Children