毎度お世話になっております。
現在、RX21Aを使用しておりHEW4でbuildしているのですが、
ROMやRAMが何%ぐらい使用しているのか確認したいのですが、確認方法ありませんでしょうか?
以前、H8だったかM16だったか定かではありませんが、
使用量をbuild時に%で表示させることが出来ていた覚えがありますので、
同じことをしたいのですが、色々いじってみたのですが、どうもうまく表示されません。
どなたか分かる方おりましたら、ご教授願います。
よろしくお願い致します。
リンケージリストファイルで確認できます。
ビルド(B)→RX Standard Toolchain→「最適化リンカ」のタブ→カテゴリ(Y): で「リスト」を選び、リンケージリスト出力(G)のチェックボックスにチェックを入れるとビルドの際にリンケージリストファイル(デフォルトでは$(CONFIGDIR)\$(PROJECTNAME).map)が作成されます。
H8とR8Cはプログラミングの経験がありますが、%で表示は今まで気が付きませんでした。あるとすればMapViewですが、。最新ユーティリティーにCallWalkerは残ってますがMapViewは無くなっているようです。私もyueさんと同様にMapViewでメモリーマップが比率を考慮したビジュアルで見れるような思い込みがあったので、以前に探してみたのですが見つかりませんでした。また、今回改めてMapViewを確認しましたが、やはり%の使用率やビジュアルのメモリーマップ表示は無いようです。.mapから算出の方が便利と思うプログラマーが多いのではないでしょうか?
確かに、ソフトウエアのソの字も知らない輩を相手にレビューをする際には比率イメージを入れ込んだメモリーマップ絵が欲しくなります。私はエクセルに手打ちして対応してます。
リンカの設定「その他」の中に「合計セクションサイズの画面表示」という項目があります。
ビルドメッセージの最後に使用量が表示されるので、いちいちmapファイルを確認する必要が無くて便利です。
デフォルトでONになっていても良いと思うのですが。
HEWで使用率が表示出来た記憶は僕には無いのですが、TMの頃ですかね。
PICのMPLABのような使用率のビジュアル表示があれば良いなとは思いますが、ビルドツールがターゲットのメモリ容量を把握出来ている訳では無いので難しいのかもしれません。
皆様
ご回答有難うございました。
教えていただいたことを試して、思い出しました。
確かにHEWでは windypon様のおっしゃる通りのことをして、
使用量を確認していた記憶があります。
%表示の件は、PICか何かと勘違いしたのだろうと思います。
皆様、ご回答有難うございました。
> windypon様
確かにデフォルトでONになっていてほしいでね。