RX63N上で動くリアルタイムOSのソースコードに、PIN設定をするためにPDG2で生成したコードを追加したいと考えています。
現状、タイマなどを追加していないので割込みは存在しないと考えていたのですが、コード生成時にInterrupt_INTC.c内に割込みが追加されていました。
OS管理外の割り込み処理をなるべく無くしたいのですが、Interrupt_INTC.c内にある各割込みは何をするものなのでしょうか。
また、消すと問題あるのでしょうか。
・Interrupt_IRQ0~15
・Interrupt_Group_0~12
・Interrupt_SWINT
・・・
PDG2はリアルタイムOSの割り込み処理を考慮していないため、タイマの割込みを追加する場合には生成されたコードを修正して使おうと考えていますが、
もし注意する点などあればご教授お願いします。
corbaz 様
コード生成に関しては下記サイトから技術に関するお問合せ(問合せフォーム(デバイス/Synergy))に入れたほうが良いと思います。
japan.renesas.com/.../index.jsp