rx210のプログラミングを開発環境e2studio、コンパイラGNURX v16.01 Windows Tool Chain (ELF)で行おうとしています。
そこで、Peripheral Driver Generator2(PDG2)を使ってプログラミングし、コンパイラGNURXでコンパイルする方法はありますでしょうか?
説明書等にも触れられていないようで方法がわかりません。コンパイラGNURXはコードサイズの制限が無く使えるので良いなと思ったのですが。
コンパイル方法がありましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。
Yamamoto様、 gccに対応した PDG2は用意できておりません。
PDG V2.09は Cソースでも提供しているので、必要な部分をコピーして使う方法が考えられます。
以上、よろしくお願いします。
わわいです
ルネサスコンパイラとGCCの違いは、大ざっぱに言うと
1.アセンブラソース
2.ルネサス独自の組み込み関数
3.ルネサス独自のPragma記述(主にinterrupt周り)
4.GCCではiodefine.h は使えない(使えても制限あり)
の4つです
これをGCC対応に修正、作成できればGCCでも動かせることができるようになる、という理屈ですが、
なかなかむずかしいですねー
> コンパイラGNURXはコードサイズの制限が無く使えるので良いなと思ったのですが。
CC-RX もコードサイズの制限なく使えますよ!(金次第で)