RX63Nマイコン sprintf関数の振る舞いがおかしい

皆様こんにちは。

sprintf関数の振る舞いで、プログラムを動作しているとバグ?が発生し

質問させて頂きました。現在の環境は以下の通りとなります。

開発環境:HEW4

コンパイラ:RXファミリ用C/C++コンパイラ

使用している言語:C/C++

使用しているマイコン:AP-RX63N-0A

 

用途としましては、char型配列に(1024byte)に半角文字列(数値もありますので書式付フォーマット使用)を挿入して

データを送信する仕様であります。

動作していくとある回数(不定)でchar型配列に["ABC:%4d volt"]のように配列が入り、数値が入らず書式付フォーマットの%dが

そのまま配列に入るようになりました。マイコンをリセットしないとバグは解決しませんでした。

バッファは十分余裕があり、オーバーランはしていないようです。

原因が分からなかったため、質問させて頂きました。

以上宜しくお願い致します。

Parents Reply Children
  • 訂正:

    > HEW で使用しているであろうもっと古い版の CC-RX でのライブラリはリエントラントにはなってないと思われます。

    「ビルド(B)」 → RX Standard Toolchain → 「標準ライブラリ」タブ → カテゴリ(Y): 「オブジェクト」 → 「リエントラントライブラリを生成(G)」というチェックがありリエントラントなライブラリを生成することも対応しているようです。
  • 「リエントラントライブラリを生成(G)」にチェックを入れてビルドすると

    L2310 (E) Undefined external symbol "_errno_addr" referenced in "xwctomb"

    というエラーが出るな。

    void* errno_addr;

    とか宣言すりゃ消えるけど正しくはどうすんだろう?