RTCbソフトウェアリセットについて

CPU:RX210

tool:PDG Ver2.09 (RPDL RX210_library_little.lib 2014/4/16 14:38:10)

Power ON では起動途中でプログラムが途中で止まり、reset では滞りなく起動するという現象が発生しました。

途中で止まっている個所が関数 R_PG_RTC_Start であることが分かりましたので

RPDL のソースコードをリンクして、さらに追いかけると関数 R_RTC_Create の中の

/* Reset the RTC */
RTC.RCR2.BIT.RESET = 1;
/* Wait for the reset to complete */
while (RTC.RCR2.BIT.RESET != 0);

while ループが抜けてこないことが判明しました。

基板によって動作が異なるのでハードウェアによるものと考えたのですが

FITの動作が知りたかったので、サンプルを作り動作を確認したところ現象は発生しませんでした。

FITとRPDLとのソースコードを見比べました。

FIT の関数 rtc_init にはソフトウェアリセットを実行する前に以下のコードが入っていました。

/* Disable RTC interrupts */
RTC.RCR1.BYTE = 0x00u;
while (0x00u != RTC.RCR1.BYTE)
{
    /* Confirm that it has changed */
    nop();
}

そこでこの部分だけ取り出して、関数 R_PG_RTC_Start の前に入れたところ現象が発生しなくなりました。

このような現象が発生したことはありますでしょうか。

Parents
  • CPUの正確な型番は R5F52108CDFP です。

    わわいさん
    R_PG_RTC_Start も rtc_init も殆どハードウエアマニュアルの RTCb クロック設定手順に従っています。
    ハードウエアマニュアルを見た上での質問です。

    SAさん
    パッチはすでに当ててあります。

    率直に疑問を上げますと
    1.RTCb ソフトウェアリセットは必ず完了することを前提としているが本当にそうなのか。
    2.Disable RTC interrupts と RTCb ソフトウェアリセットとに因果関係は有るのか。
    ルネサスのCPU設計者、ライブラリ開発者から回答を得られればと思ったですが
    聞くところを間違っていたでしょうか。
Reply
  • CPUの正確な型番は R5F52108CDFP です。

    わわいさん
    R_PG_RTC_Start も rtc_init も殆どハードウエアマニュアルの RTCb クロック設定手順に従っています。
    ハードウエアマニュアルを見た上での質問です。

    SAさん
    パッチはすでに当ててあります。

    率直に疑問を上げますと
    1.RTCb ソフトウェアリセットは必ず完了することを前提としているが本当にそうなのか。
    2.Disable RTC interrupts と RTCb ソフトウェアリセットとに因果関係は有るのか。
    ルネサスのCPU設計者、ライブラリ開発者から回答を得られればと思ったですが
    聞くところを間違っていたでしょうか。
Children
No Data