ご存知の方、ご教示ください。
ハードウェアマニュアルを見ても良く分からず、質問させて頂きました。
RX210を使用しておりますが、リセット端子-GND間に0.01uFのセラミックコンデンサを
実装すると下図の波形になり、起動できません。
黄色がVccの波形で、水色がリセット端子の波形です。
また、コンデンサを1000pFにすると下図の波形になり、問題なく起動します。
黄色と水色の波形が重なっています。
この違いを教えてください。 宜しくお願いいたします。
SA様、どうもすみませんでした。もうひとつ私が勘違いしたこととして、SA様が提示されたFAQで見るべきだった箇所は以下の画面コピーの赤枠の方(『ノイズ対策としてRES#端子にコンデンサを接続する場合でも、RES#端子の電圧が常に0.8VCCを下回らないようにしてください。』の方)ですね。うっかり、橙枠の方(『パワーオンリセットが動作するためには、VCCが0.9V以下になる期間が1ms以上必要です。』の方)だと早とちりしてしまいした。大変申し訳ありませんでした。[FAQより引用]