FITモジュールでコンパイルエラー

RX231を使っています。

r_sci_rxのFITモジュールを使っているのですが、この中のr_sci_rx.cにコンパイルエラーが出ます。

(tx_dummyとかch6_ctrlにひっかかっています。(SCI6を使っています.))

中身は何も変更していないのですが、なぜでしょうか。。。

他のFITモジュールではエラーは出ません。

Parents
  • almondさん

    こんにちは、シェルティです。

    SAさんとわわいさんのおっしゃる通り、まずはコンパイルエラーのメッセージから原因をたどるのが良いと思います。

    ざっと思いついたところで以下確認してみてはどうでしょうか?

    ・r_sci_rx_config.h でSCIチャネル6(SCI_CFG_CH6_INCLUDED)の設定を有効(1)にしていますか?
    ・各種ヘッダファイルへのインクルードパスは通っていますか?
    ・RX231のFIT一覧にあるSCIモジュールから最新版をダウンロードできますが、
     最新版を使っていますか?
     www.renesas.com/.../rx231.html
    ・上記最新版の中に、FITDemosというフォルダがあって、RX231用に組み立て済みのプロジェクトが入ってますが、それとalmondさんのプロジェクトをdiffとってみて差分を確認してみてはどうですか?

    以上です
  • みなさま

    ご回答ありがとうございます。
    質問が多少雑だったことは自覚しています。。。すみません。
    e2studioを使用していて、r_sci_rxのFITモジュールを入れています。
    コンパイルエラーが出なかったり急に出たりするので困っています。
    エラーは、以下の通りです。

    記述/説明 リソース パス ロケーション タイプ
    シンボル 'ch6_ctrl' が解決できません r_sci_rx.c /r_sci_rx/src 行 1400 セマンティック・エラー
    シンボル 'NUM_DIVISORS_SYNC' が解決できません r_sci_rx.c r_sci_rx/src 行 763 セマンティック・エラー
    シンボル 'sync_baud' が解決できません r_sci_rx.c /r_sci_rx/src 行 762 セマンティック・エラー
    フィールド 'save_rx_data' が解決できません r_sci_rx.c /r_sci_rx/src 行 1125 セマンティック・エラー
    フィールド 'tx_cnt' が解決できません r_sci_rx.c /r_sci_rx/src 行 1128 セマンティック・エラー
    フィールド 'tx_dummy' が解決できません r_sci_rx.c /r_sci_rx/src 行 658 セマンティック・エラー
    フィールド 'xcvr_lock' が解決できません r_sci_rx.c /r_sci_rx/src 行 1114 セマンティック・エラー

    これらは全てr_sci_rx.cの中で、r_sci_rx_config.h 以外の変更はしていないのですが、
    どうしたものかわからなくて困っています。

    何かほかに設定する箇所などあるのでしょうか。
Reply
  • みなさま

    ご回答ありがとうございます。
    質問が多少雑だったことは自覚しています。。。すみません。
    e2studioを使用していて、r_sci_rxのFITモジュールを入れています。
    コンパイルエラーが出なかったり急に出たりするので困っています。
    エラーは、以下の通りです。

    記述/説明 リソース パス ロケーション タイプ
    シンボル 'ch6_ctrl' が解決できません r_sci_rx.c /r_sci_rx/src 行 1400 セマンティック・エラー
    シンボル 'NUM_DIVISORS_SYNC' が解決できません r_sci_rx.c r_sci_rx/src 行 763 セマンティック・エラー
    シンボル 'sync_baud' が解決できません r_sci_rx.c /r_sci_rx/src 行 762 セマンティック・エラー
    フィールド 'save_rx_data' が解決できません r_sci_rx.c /r_sci_rx/src 行 1125 セマンティック・エラー
    フィールド 'tx_cnt' が解決できません r_sci_rx.c /r_sci_rx/src 行 1128 セマンティック・エラー
    フィールド 'tx_dummy' が解決できません r_sci_rx.c /r_sci_rx/src 行 658 セマンティック・エラー
    フィールド 'xcvr_lock' が解決できません r_sci_rx.c /r_sci_rx/src 行 1114 セマンティック・エラー

    これらは全てr_sci_rx.cの中で、r_sci_rx_config.h 以外の変更はしていないのですが、
    どうしたものかわからなくて困っています。

    何かほかに設定する箇所などあるのでしょうか。
Children
  • almondさん、こんにちは。

    これらは純粋なコンパイルエラーではなくてe2 studio(というかEclipse)の編集
    ウィンドウの文法チェック機能によるエラーメッセージです。e2 studioに不慣れな
    ようですので、ひとまずこの機能を無効化した方が良いと思います。e2 studioの
    メニュー『ウィンドウ → 設定』で開く設定ダイアログで以下の画面コピーのように
    チェックボックスをOFFにしてみて下さい。(最新版のe2 studioではないので、
    もしかすると若干内容が異なっているかも知れません。)

    almondさん wrote said:
    e2studioを使用していて、r_sci_rxのFITモジュールを入れています。
    コンパイルエラーが出なかったり急に出たりするので困っています。
    エラーは、以下の通りです。

    記述/説明 リソース パス ロケーション タイプ
    シンボル 'ch6_ctrl' が解決できません r_sci_rx.c /r_sci_rx/src 行 1400 セマンティック・エラー
    シンボル 'NUM_DIVISORS_SYNC' が解決できません r_sci_rx.c r_sci_rx/src 行 763 セマンティック・エラー
    シンボル 'sync_baud' が解決できません r_sci_rx.c /r_sci_rx/src 行 762 セマンティック・エラー
    フィールド 'save_rx_data' が解決できません r_sci_rx.c /r_sci_rx/src 行 1125 セマンティック・エラー
    フィールド 'tx_cnt' が解決できません r_sci_rx.c /r_sci_rx/src 行 1128 セマンティック・エラー
    フィールド 'tx_dummy' が解決できません r_sci_rx.c /r_sci_rx/src 行 658 セマンティック・エラー
    フィールド 'xcvr_lock' が解決できません r_sci_rx.c /r_sci_rx/src 行 1114 セマンティック・エラー

    [画面コピー]


    そうしておいてから、本物のコンパイルエラーに対処しないと訳が分からないと
    思います。(さらに、、、あくまで予感ですが、e2 studio(というかEclipse)に詳しい
    人にプロジェクト設定を直して貰わないとだめかも知れません。)

  • 「コード解析」から出ているエラーや警告はコンパイルエラーではありません。
    コンパイルした時に出るのがコンパイルエラーです。

    で、なぜコード解析でエラーになってしまうかですが、このコード解析というのは
    indexer で検索した結果の中にシンボルが見つからないとエラーを出して
    しまいます。↓ ここの設定値を増やせばソースコードに異常がない限りエラーは
    表示されなくなるはずです。

    indexer はファイルの関係性などを常時チェックするもので
    エディタを操作中にも動いています。大きなプロジェクトを
    扱う時などにパフォーマンスの低下を防ぐためか、上記の設定値に
    達すると検索をやめてしまいます。その結果skipされたシンボルが
    エラーになって見える訳です。

    コード解析の機能はeclipse(というよりCDTプラグイン)に付いてくるもの
    なので、そこはe2 studio以外でも同じです。

  • NoMaYさん

    ありがとうございます。
    こちらのチェックを外したところ、エラーが出なくなりました。
  • ほやさん

    モヤモヤがすっきりする回答をありがとうございます。
    良いも悪いもなかなかの癖開発環境ですね。