LANの速度が遅い

RM64でKAEDEのライブラリーを使用して、Ethernetサーバを作っています。(TCP/IP)

サーバーから画像データ(150KB)を送るのですが、1秒間に10数回しか送れません。

20から30回ぐらい送りたいのですが、何か方法はないでしょうか?

下記のように送っています。

1.接続確認

    client = server.available();
    if (client) {   //

2.送信

     client.write((uint8_t*)&m_respHead,sizeof(m_respHead));

Parents
  • GR-KAEDE は何でかの理由で(忘れた) web コンパイラでのコンパイルオプションに最適化指定をしておらずかなりダサいことになってた気がするので、この辺りを解決すればパフォーマンスは上がるのでは。
Reply
  • GR-KAEDE は何でかの理由で(忘れた) web コンパイラでのコンパイルオプションに最適化指定をしておらずかなりダサいことになってた気がするので、この辺りを解決すればパフォーマンスは上がるのでは。
Children
No Data