LANの速度が遅い

RM64でKAEDEのライブラリーを使用して、Ethernetサーバを作っています。(TCP/IP)

サーバーから画像データ(150KB)を送るのですが、1秒間に10数回しか送れません。

20から30回ぐらい送りたいのですが、何か方法はないでしょうか?

下記のように送っています。

1.接続確認

    client = server.available();
    if (client) {   //

2.送信

     client.write((uint8_t*)&m_respHead,sizeof(m_respHead));

Parents
  • そもそもになってしまいますが、なぜ動画じゃなく静止画?を秒に20枚も30枚も送る必要が有るのでしょう?
    いや勿論必要性が有るのでしょうけれど、ラズパイとかでやった方がイイんじゃないかと。
Reply
  • そもそもになってしまいますが、なぜ動画じゃなく静止画?を秒に20枚も30枚も送る必要が有るのでしょう?
    いや勿論必要性が有るのでしょうけれど、ラズパイとかでやった方がイイんじゃないかと。
Children
No Data