CS+でRXマイコンのコード生成の手順を教えてください

CS+でRXマイコンのコード生成の手順を教えてくださいませんでしょうか

プラグインの管理で

コード生成プラグインをON

端子配置プラグインをON

にしています再起動後にプロジェクトエクスプローラから

メニューが出来るとのことですが、出ません、どのメニューから作成ダイヤログに入るのかわかりません

助けてください。

Parents
  • IKUZO様

    RXマイコンの中にはコード生成に対応していなかったものがあった気がします。
    以前RX63NでできないのかRenesasに問い合わせたことがありました(今現在対応してるかは不明ですが)。

    追記:2014年の話です

    ワークショップのご参加ありがとうございました。
    申し訳ありませんがRX63Nのコード生成の対応予定はございません。
    現在コード生成が対応しているのはRX110/RX111,RX64Mです。
    今後のRXシリーズについては対応していく予定です。

    以上、宜しくお願いいたします。

    ***********************************************
    ルネサス エレクトロニクス株式会社
    コンタクトセンタ
    〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-2 日本ビル
    E-mail:[email protected]
    HomePage:http://japan.renesas.com/homepage.jsp
    ***********************************************

Reply
  • IKUZO様

    RXマイコンの中にはコード生成に対応していなかったものがあった気がします。
    以前RX63NでできないのかRenesasに問い合わせたことがありました(今現在対応してるかは不明ですが)。

    追記:2014年の話です

    ワークショップのご参加ありがとうございました。
    申し訳ありませんがRX63Nのコード生成の対応予定はございません。
    現在コード生成が対応しているのはRX110/RX111,RX64Mです。
    今後のRXシリーズについては対応していく予定です。

    以上、宜しくお願いいたします。

    ***********************************************
    ルネサス エレクトロニクス株式会社
    コンタクトセンタ
    〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-2 日本ビル
    E-mail:[email protected]
    HomePage:http://japan.renesas.com/homepage.jsp
    ***********************************************

Children
  • Sugachanceさん
    なるほど、そういうことがあるんですね、よかったー、一日悩まずに済みました、「未対応」とか出てくれたらいいのに、教えてくださり、感謝します。
  • IKUZO様
    コード生成のサポートを担当している鈴木と申します。
    そうですね「未対応」表示できるか、開発部隊に相談してみます。
    お使いのマイコンは、何でしょうか?
  • 鈴木です。
    補足します。コード生成プラグインのページに対応マイコンや、コード生成学習ガイドを掲載しております。
    コチラもご参照ください。
    www.renesas.com/.../code-generator-plug-in.html
    以上、よろしくお願いします。
  • 鈴木 康之様
    いつもお世話になっています、作成中のものはRX63Nです、コード生成プラグインが出来ましたらありがたく思います、別スレッドのstrtokの問題もありまして、助けていただければ幸いです、よろしくお願いします。
  • こんにちは、
    スレッドに関係ありませんが、ルネサスさんの住所が変わってるみたいです。

    ルネサス エレクトロニクス株式会社
    本社
    〒135-0061 東京都江東区豊洲三丁目2番24号(豊洲フォレシア)
  • IKUZO様
    strtokの件、解決したみたいでよかったです。
    すみません、RX63Nをコード生成でサポートする予定はありません。
    今後も宜しくお願いします
  • 鈴木 康之様
    いろいろ対応していただきありがとうございます、RX63Nは少し古いですからしょうがないですよね、今回は手元にあるものを使用してやっていますがCS+に熟練しましたら最新のデバイスを使用したいと思いますのでよろしくお願いします。