現在CS+でRX63Nでソフトを作成しております
なにぶんRAMが128K Byteのようで、これをまだまだ先になりそうですが
SDカードやLANやUSBからファームを転送してRAM上で動作させるといいんじゃないかと
その場合ROMは大容量なのでC言語ライブラリーモージュルだけをROMにもたせることができれば
いいのじゃないかと素人考えで、そんなことは可能なんでしょうか?
> それでROM出力にアドレスの一覧を出力するために、次の命令があります。関数の数だけ有ります。> 自分の好きな順番に並べられます。>> .LWORD _isalnum ;
使いたい関数の数だけ BRA.A 命令並べた方が良くないですか?