突然の書き込みですが、失礼いたします。
もし、以下の現象に心当たりがあれば教えてください。
当方は、RX113マイコンを使ってタッチキーを製品に搭載することを検討しているメーカーの者です。パパ というニックネームです。
1.表題の評価キットを購入して和文マニュアル通りに、Cap Touch Wheel/Slider/Buttons ボードを接続し、USB経由で電源供給しましたが、キー押しに反応してLEDが点灯しません。
2.CPUボードを見るとJ12のジャンパーが接続されていないので附属のジャンパーを接続しました後、SW4でRESETさせましたが、キー押しに反応してLEDが点灯しません。
3.CPUボードのLED4は点灯しているので、電源は来ています。
このような症状を解決するヒントは、どこに聞けばよいのでしょうか?
もし、ご存知でしたらご教示ください。