はんだづけをするとプログラムが止まる

御質問させていただきます。

よろしくお願い致します。

 

RX21Aを使用しています。

基板に取り付け後、プログラムを書き込んだのですが、

足の半田不良等があり、はんだをなめたりしました。

すると、起動直後にプログラムが止まってしまい、正常に動作しなくなってしまいました。

そこで、確認してみようと思い、デバッガ(E1)で動かしてみたところ正常に動作したため、

E1を外して再確認したところ動作しました。

 

そのため、再度同じように、はんだをなめたりしてみたところ、また動作しなくなってしまったため、

プログラムを再度書き直してみたところ正常動作しました。

 

このように、なぜか一度プログラムを書いたRX21Aで、動作していたものでも、

半田をなめるなどすると動かなくなってしまい、再度プグラムを書き込むと問題なく正常動作するという

状態になってしまっています。

原因が全く分からないので困っております。

はんだ付けする時は、もちろん装置の電源は切った状態でおこなっています。

はんだ不良は(一番初めに半田が付いていない個所があったことを除いて)ありません。

 

なにか、考えられるようなことはありますでしょうか?

どのような些細な事でも構いませんので、何かありましたらご指摘願います。

ご教授のほど、よろしくお願い致します。

Parents
  • わわいです
    >はんだ不良は(一番初めに半田が付いていない個所があったことを除いて)ありません。
    ダウト
    不具合の原因を調べるのに、XXXは正常なはず、という想定してる段階で失敗してます
    それが正常という根拠を並べてみてください。
    一番あるあるでやっかいなのが、
    自分は間違っていない、という思い込みだったりします。

    この掲示板の質疑応答を一通り読んでもらえれば、わかるとはおもいますが。。
Reply
  • わわいです
    >はんだ不良は(一番初めに半田が付いていない個所があったことを除いて)ありません。
    ダウト
    不具合の原因を調べるのに、XXXは正常なはず、という想定してる段階で失敗してます
    それが正常という根拠を並べてみてください。
    一番あるあるでやっかいなのが、
    自分は間違っていない、という思い込みだったりします。

    この掲示板の質疑応答を一通り読んでもらえれば、わかるとはおもいますが。。
Children