お世話になってます。
RX210で、8bitのtmr0を5ms周期、tmr1を500us周期でオーバーフロー割り込みとして使っているのですが、SCIの送信割り込みを使ってデータ送信を行うようにするとtmrの周期がずれてしまいます。SCIの送信割り込みは500msに1回5バイト程度のデータをテスト的に送信しています。送信タイミングに同期して周期が遅れているようで、SCIの送信を止めるときっちり
5ms、500us周期で割り込みがかかります。割り込みはレベルはtmr0、1、SCIともにOVIに4を設定しています。tmr0、1を5などSCIよりも高レベルに設定しても改善しませんでした。
他に見るべきところは有りますでしょうか?