CPUのピン配置図

お世話になります、初心者のIKUZOです

これから設計等、特に回路図ライブラリーに登録しないといけないのですが、ピン配置図というのが、PDFのマニュアルのみなのでしょうか?CSVとかエクセル等ではありませんでしょうか?

Parents
  • CSV等は無いということで、ルネサスエレクトロニクス様に一つご提案(そんなもん無駄ですよ!)CSVよりもエクセル.xlsx等で行にピン番号、列に端子機能、全ての列にフィルター有効として、なんてできていればPDFのたくさんの羅列を避けて.xlsxの1ファイルのみで全てのRX63Nに対応のような、フィルターでタイマを設定するとタイマーで使用できるピンのみが表示されるなんて、是非やって欲しい(ΘΘ)
  • PDG2(古めのRXのコード生成はこちらでサポートされている)でRX63Nの端子表を出せましたよ。
    コード生成に使わなくても、端子割り当てエディタ的な使い方ができると思います。
  • > PDG2(古めのRXのコード生成はこちらでサポートされている)でRX63Nの端子表を出せましたよ。

    ツール(T) → 端子の一覧表生成(P) で CSV が吐けますね。
  • Higetakaさん
    有益なアドバイスありがとうございます、PDG2とは、よくわかりませんが。
Reply Children