CS+ .motの出力範囲の調整できませんか

お世話になります、初心者のIKUZOです

CS+でRX63等をやっております、現在.motを出力させますと

プログラム領域
FFF00000~FFF048C0ぐらいまでデーターがあり(18624 Byteぐらいなのに)
FFF048B0~FFFFFF70ぐらいまでFFになっており
FFFFFF71~FFFFFFFFまで少しデータがある

のような状態です、1M Byteものプログラムが毎回出力されているようです、.motにFFF00000~FFF048C0ぐらいまでデーターがある部分のみ出力できないでしょうか?

Parents
  • > データーがある部分のみ出力できないでしょうか?

    プロジェクトの「CC-RX(ビルド・ツール)」のプロパティ、「分割出力ファイル」の設定を行い、「ヘキサ出力オプション」の「出力範囲のメモリの空き領域をデータ充てんする」の設定を「いいえ」以外にすると空き領域にデータが充てんされます。設定を変更しましょう。

  • fujita nozomuさん
    回答ありがとうございます、早速試してみます。
Reply Children
  • fujita nozomuさん

    早速やってみました、.motの出力するディレクトリが違うのでまごつきましたが、ソースディレクトリに確かにhex1.motが出来ていました、これで好きなところのピックアップが出来るようになったので、夢に少し近ずいたような気がします、解決しました、ありがとうございました。