『サンプルソフト投稿しました』RX63N RSPIを用いたSPI通信について

こんにちは。triangleです。

RX63NのRSPIを用いてSPI通信の初期設定から送信、

別チャンネルで送信データを受信するプログラムを作成しました。

サンプルプログラム等に投稿しましたので、参考になればと思います。

 

ソフト

http://japan.renesasrulz.com/cafe_rene/m/sample_program/367

説明書

http://japan.renesasrulz.com/cafe_rene/m/sample_program/368

Parents Reply Children
  • やなさん、こんにちは。NoMaYと申します。

    私はtriangleさんではありませんが、以前に関連する以下のスレッドにプログラムをUPしたことがありますので、リプライします。

    > R_PG_RSPI_RX63N.hをUPしていただけませんか。
    R_PG_RSPI_RX63N.hはPDG2が生成するソースですので、triangleさんの説明書に従って設定して、PDG2でコード生成すれば得られますよ。以前に私がUPしたzipファイルに同様のもの(PDG2の設定に依存しますので、triangleさんのものとは異なる筈です)が含まれますので、参考までに内容も以下に載せておきます。

    RX63N RSPIの転送ができない(PDG2.09.000)
    japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum5/4273/rx63n-rspi-pdg2-09-000/22344#22344
    RX631_RSPI_PG_20170520_2.zip

    RX631_RSPI_PG\pg_src\R_PG_RX631.h

    /******************************************************************************
    * DISCLAIMER
    * Please refer to www.renesas.com/disclaimer
    ******************************************************************************
    * Copyright (C) 2010-2013 Renesas Electronics Corporation.
    * and Renesas Solutions Corporation. All rights reserved.
    ******************************************************************************
    * File Name    : R_PG_RX631.h
    * Version      :
    * Description  :
    ******************************************************************************
    * History : 20.05.2017 Version Description
    *         :   
    ******************************************************************************/


    /******************************************************************************
    Includes   <System Includes> , "Project Includes"
    ******************************************************************************/
    #include ".\SYSTEM\R_PG_Clock.h"
    #include ".\IO\R_PG_IO_PORT.h"
    #include ".\RSPI\R_PG_RSPI_C0.h"

     

  • 有難う御座いました。