RX631(R5F5631BDDFB)が大変なことになってます

初心者IKUZOです、今基板作成してます、大変なことになってます

アドバイス賜れますでしょうか?

Parents
  • Former Member
    Former Member
    つくしです

    普段ROMってますが久しぶりに書き込み

    2層で作ってから4層へ拡張だと電源GND周りにかなりの修正が掛かるので、4層が可能なら最初から4層で作る方が良いと思います。何より楽ですし。この密度だと2層では部品配置やコネクタピン配置など最適化するのが大変かと思います。

    4層基板の層構成だと、標準は「L1:部品面 L2:GND層 L3:電源層 L4:半田面」として、基本的にL1・L4で配線、どうしても無理ならL3へちょっと配線するぐらいですかね。

    簡単な基板だとL2・L3はベタにしますが、放射ノイズやアナログ配線を気にする場合はL3の電源線を太線で書いて残りはGNDベタとする方がノイズが抑えられます。
    ビアは電流の多い箇所に多めに打ってください。標準的な0.3㎜ビアだと、1つで100mAまで、それ以上はちゃんと設計すると簡単に考えると楽です(実際は1つでMAX 300mAぐらい)。

    振動子は缶だとサイズが大きいので表面実装品はいかがでしょう。Digi-keyなどでも入手可能ですよ。
    www5.epsondevice.com/.../
    振動子周辺のガードリングで囲う(細い線で1周してビアで2~3点GND接続する程度でOK。完全に囲えなくても良い)べきでしょう。

    あとはパターンを直角配線していますが、斜め配線にすると配線面積が減るので右下の密集箇所などが少し楽になるかもです。
    右下は、特にRJ45(LANコネクタ)と思われる箇所を横切っている配線が怖いです。LED点灯用の信号線ぐらいならともかく、通信線は絶対通したくないです。
    以前100BASE-Tがコケて10BASE-Tに制限されてしまったことがある(GND強化で改善)ので、気を付けたいところです。

    取り留めも無く書き連ねてしまいました
    ご参考まで
Reply
  • Former Member
    Former Member
    つくしです

    普段ROMってますが久しぶりに書き込み

    2層で作ってから4層へ拡張だと電源GND周りにかなりの修正が掛かるので、4層が可能なら最初から4層で作る方が良いと思います。何より楽ですし。この密度だと2層では部品配置やコネクタピン配置など最適化するのが大変かと思います。

    4層基板の層構成だと、標準は「L1:部品面 L2:GND層 L3:電源層 L4:半田面」として、基本的にL1・L4で配線、どうしても無理ならL3へちょっと配線するぐらいですかね。

    簡単な基板だとL2・L3はベタにしますが、放射ノイズやアナログ配線を気にする場合はL3の電源線を太線で書いて残りはGNDベタとする方がノイズが抑えられます。
    ビアは電流の多い箇所に多めに打ってください。標準的な0.3㎜ビアだと、1つで100mAまで、それ以上はちゃんと設計すると簡単に考えると楽です(実際は1つでMAX 300mAぐらい)。

    振動子は缶だとサイズが大きいので表面実装品はいかがでしょう。Digi-keyなどでも入手可能ですよ。
    www5.epsondevice.com/.../
    振動子周辺のガードリングで囲う(細い線で1周してビアで2~3点GND接続する程度でOK。完全に囲えなくても良い)べきでしょう。

    あとはパターンを直角配線していますが、斜め配線にすると配線面積が減るので右下の密集箇所などが少し楽になるかもです。
    右下は、特にRJ45(LANコネクタ)と思われる箇所を横切っている配線が怖いです。LED点灯用の信号線ぐらいならともかく、通信線は絶対通したくないです。
    以前100BASE-Tがコケて10BASE-Tに制限されてしまったことがある(GND強化で改善)ので、気を付けたいところです。

    取り留めも無く書き連ねてしまいました
    ご参考まで
Children
  • つくしさん
    有益なアドバイスをありがとうございます、ここで一旦考えておきます
    ①「2層で作ってから4層へ拡張だと電源GND周りにかなりの修正が掛かるので、4層が可能なら最初から4層で作る方が良いと思います。」そうでしたね、今私の環境では、まー使用しているCADによると思うのですが、2層か4層というのが、部品とパターンの配置が2層であればファンクションキーを一度押すだけで反面するという便利さからです、マクロ等利用するにしても4種類層があればボタン一つというわけにもいかず、ということで、いろいろこれまでやってみて結果これが便利かなと思った次第です。
    ②「標準は「L1:部品面 L2:GND層 L3:電源層 L4:半田面」として、基本的にL1・L4で配線、どうしても無理ならL3へちょっと配線するぐらいですかね。」そうですね、おっしゃるとうりです、この基板ですがL1:部品面 L2:電源層 L3:GND層 L4:半田面としました、この基板自体部品面と半田面が逆のような基板ですので、標準なのでしょうね、GND層ベタは1枚プレーンといたしました、そして強化ビアを通してL1:部品面/L4:半田面のGNDを補強いたしました。
    ③「ビアは電流の多い箇所に多めに打ってください。標準的な0.3㎜ビアだと、1つで100mAまで」標準ビアは0.4mm/0.6mmにしました、電源ラインは0.8mm/1.2mm、強化ビア0.35mm/0.6mmとしました。
    ④「振動子は缶だとサイズが大きいので表面実装品はいかがでしょう。」1個40円の缶を使用しました、缶であればセラミックよりは良いと思いまして、一番出回っているので相対的に安く、品質も良いではなかろうかと。
    ⑤「振動子周辺のガードリングで囲う(細い線で1周してビアで2~3点GND接続する程度でOK。完全に囲えなくても良い)べきでしょう。」アドバイスありがとうございます、クロック周りには多少GNDスペースを確保したつもりでおりますが、実際のところは足りているかどうかは、定かではございません。
    ⑥「右下は、特にRJ45(LANコネクタ)と思われる箇所を横切っている配線が怖いです。LED点灯用の信号線ぐらいならともかく、通信線は絶対通したくないです。」アドバイスありがとうございます、そうですね、今回RS232Cが4チャネルRS485が3チャネルのターミナルが上部にございますので、下側に回り込んでございます、本来はこのようなことはすべきではありませんよね、RDやWRの配線もLANターミナルの下をくぐっております、つながっていれば動作するんじゃないという感覚です、支障が出るかもしれないです、USBとLANの信号線は最短で配線するように努力しております。
  • Former Member
    Former Member in reply to IKUZO
    IKUZOさん

    今さらな書き込みに対して素早い反応、ありがとうございます
    思いついた点を列挙しただけの不躾な内容で大変失礼しました

    完成した基板が支障なく動作する事を祈っております
  • つくしさん
    いつもありがとうございます、かふぇルネはいろいろな経験をお持ちの方が沢山アドバイスしてくださり、助かります、今回もここまでこぎつけられたのも皆さんの助けのおかげです、感謝いたします。
  • ご報告、基板が出来上がってきました、これから実装します。

  • ここは、作品を発表するところではないのですが、あれからどうなったのかな?と思われる方のご期待に沿って、まだ全部出来てはいないのですが、とりあえず動作までしています、ところご報告いたします、配線が3本ほど結線されておらず(回路図間違い)ジャンパー飛ばしています。