お世話になっております。
MCU:RX113
試作機にBluetoothモジュールを組み込むことになり、そのモジュールを繋ぐ前にインターフェースとして使用するシリアルインターフェースの準備を行いました。
ターミナルソフト(Teraterm)で送出されるデータを確認しようとしたのですが、データが現れません。
しかし、ロジアナではデータが見えています。 ※ さらにオシロでも観測してみましたが、振幅に問題点はありませんでした。
ループバックを試したところ、送出したデータは読めました。
割り込みは使っておらず、コード生成における設定では、詳細な設定項目の設定状況は次に示すとおりです。
・データ処理設定: DTCで処理する (送信データ・受信データ ともに)
・割り込み設定: 「受信エラー割り込み許可」のチェックを外しています。
・コールバック機能設定: 送信完了、受信完了 ともに、チェックは外しています。
主要なコードは、次の通りです。
//// イニシャライズ//
HardwareSetup(); // ハードウェアセットアップ <- この中に、R_SCI0_Create(); が書かれています。 R_SCI0_Start(); SCI0.SCR.BYTE = 0x70;
if(TC_STATUS1_F & 0x0010){ // LINKボタンのチェック TC_STATUS1_F &= ~0x0010; // LINKボタンフラグのクリア
delay_ms(150);
SCI0.TDR = 0x85;
}
● 動作の説明
試作機を起動したあと、「LINK」という名前のボタンを押すと、通信を開始するという仕様です。
LINKボタンが押されるとフラグが立ち、フラグを見てデータを送出する仕組みになっています。
● ハードウェアについて
TXD0、RXD0ともに、10KΩの外付け抵抗器でプルアップしています。
参考までですが、試作機と接続するパソコンのシリアルケーブルの末端のRXとTXを繋いでループバックさせてみましたところ、問題なくやり取りできました。
試作機が送出しているはずのデータがなぜパソコン側で受信されないのか、なにが阻害要因となっているのか、さっぱりわかりません。
大変お手数をおかけしますが、考えられる原因についてコメントをお願いします。
何卒よろしくお願いします。
問題とは関係なさそうですが
HardwareSetup(); // ハードウェアセットアップ
HardwareSetup() は r_cg_resetprg.c の PowerON_Reset() の中から呼んでないですか? 都合 2回呼んでないでしょうか?