シリアル通信のトラブル ターミナルソフトで、送出データが現れません

お世話になっております。

MCU:RX113

試作機にBluetoothモジュールを組み込むことになり、そのモジュールを繋ぐ前にインターフェースとして使用するシリアルインターフェースの準備を行いました。

ターミナルソフト(Teraterm)で送出されるデータを確認しようとしたのですが、データが現れません。

しかし、ロジアナではデータが見えています。 ※ さらにオシロでも観測してみましたが、振幅に問題点はありませんでした。

ループバックを試したところ、送出したデータは読めました。

割り込みは使っておらず、コード生成における設定では、詳細な設定項目の設定状況は次に示すとおりです。

  ・データ処理設定: DTCで処理する (送信データ・受信データ ともに)

  ・割り込み設定: 「受信エラー割り込み許可」のチェックを外しています。

  ・コールバック機能設定: 送信完了、受信完了 ともに、チェックは外しています。

 

主要なコードは、次の通りです。

//
// イニシャライズ
//

   HardwareSetup();        // ハードウェアセットアップ  <- この中に、R_SCI0_Create(); が書かれています。
   R_SCI0_Start();
   SCI0.SCR.BYTE = 0x70;

 

   if(TC_STATUS1_F & 0x0010){  // LINKボタンのチェック
     TC_STATUS1_F &= ~0x0010;  // LINKボタンフラグのクリア

     delay_ms(150);

     SCI0.TDR = 0x85;

     delay_ms(150);

   }

 

● 動作の説明

  試作機を起動したあと、「LINK」という名前のボタンを押すと、通信を開始するという仕様です。

  LINKボタンが押されるとフラグが立ち、フラグを見てデータを送出する仕組みになっています。

● ハードウェアについて

  TXD0、RXD0ともに、10KΩの外付け抵抗器でプルアップしています。

 

参考までですが、試作機と接続するパソコンのシリアルケーブルの末端のRXとTXを繋いでループバックさせてみましたところ、問題なくやり取りできました。

試作機が送出しているはずのデータがなぜパソコン側で受信されないのか、なにが阻害要因となっているのか、さっぱりわかりません。

大変お手数をおかけしますが、考えられる原因についてコメントをお願いします。

何卒よろしくお願いします。

Parents
  • >試作機と接続するパソコンのシリアルケーブルの末端のRXとTXを繋いでループバック
    PCにUSBじゃないシリアルポートが付いていて当たり前だったころによく聞いたのが、市販ケーブルの「クロス」と「ストレート」を間違えており通信できなかったというものです。昔話ですが思い出したのでご参考まで。
Reply
  • >試作機と接続するパソコンのシリアルケーブルの末端のRXとTXを繋いでループバック
    PCにUSBじゃないシリアルポートが付いていて当たり前だったころによく聞いたのが、市販ケーブルの「クロス」と「ストレート」を間違えており通信できなかったというものです。昔話ですが思い出したのでご参考まで。
Children
No Data