FCU-RAMって通信バッファ(普通のRAMとして)に使えるの?

おはようございます。NAKAといいます。

今日、電車の中で思いついたことがあります。

RXマイコンにはE2フラッシュの機能があり、使うためにはFCU-ROMの8K容量のファームをFCU-RAMに転送して、先頭番地にコマンドを投げることで制御されてます。

最近、少し重い解析アルゴリズムを入れるとRAMが不足する場合があります。

そこで、E2フラッシュ機能を使わなければ、FCU-RAMを通信バッファなんかに使えるんじゃないか?と思いつきました。ポインタ指定で通信バッファや普通のRAMとして使うのはまずいのでしょうか?E2フラッシュの機能でRAMの内容が変わったりすることがあるのでしょうか?

P.S.

先日、屋上家庭菜園で琵琶をハサミで収穫していた時、誤って指を切ってしまいました。流血事件_DEATH!

Parents
  • NAKAさん
    こんにちは、
    FCURAMは通常のRAMとは別に用意されていて、FCURAMへのアクセス許可ビットも用意されています。
    マニュアルに通常のRAMとして使える/使えないといった記述はないようですが、通常のRAMとは違う
    ようですので使わない方がいいと思います。
Reply
  • NAKAさん
    こんにちは、
    FCURAMは通常のRAMとは別に用意されていて、FCURAMへのアクセス許可ビットも用意されています。
    マニュアルに通常のRAMとして使える/使えないといった記述はないようですが、通常のRAMとは違う
    ようですので使わない方がいいと思います。
Children
No Data